Mood, Press, News

Łożyska - 04/12/2023

NSK’s first rainwater harvesting unit has saved the company’s Newark premises 200,000 litres of mains water in its first 12 months of operation

Duży brytyjski producent karmy dla zwierząt domowych, chcąc poprawić poziom wykorzystania maszyn w celu podniesienia wskaźnika OEE (ogólnej efektywności wyposażenia) o 3 punkty, zwrócił się z prośbą do ekspertów firmy NSK o ocenę procesów i systemów, które mogłyby pomóc w osiągnięciu tego celu. 

Kluczowy wpływ na decyzję o zaangażowaniu japońskiej firmy miał Program Wartości Dodanej AIP NSK, a w szczególności jego zdolność do poprawy trwałości łożysk poprzez wykorzystanie kombinacji szkoleń i usług inżynierii zastosowań. Podejście to koncentruje się przede wszystkim na identyfikacji możliwości ulepszeń w zakresie trzech kluczowych zasobów: personelu produkcyjnego, zakładów i procesów.

Zespół zarządzający zakładu produkującego karmę dla zwierząt domowych był świadomy różnych problemów związanych z zastosowaniami, które zauważyli eksperci NSK, co przełożyło się na stworzenie mapy procesów. Mapa procesu jest jednym z najskuteczniejszych elementów programu AIP, ponieważ koncentruje się na generowaniu kompletnego, udokumentowanego przeglądu procesu produkcyjnego od początku do końca, kładąc szczególny nacisk na krytyczne zastosowania łożysk. W tym konkretnym przypadku mapa procesu zidentyfikowała pięć obszarów potencjalnej poprawy wskaźnika OEE.

Na kolejnym etapie rozpoczęły się próby początkowo koncentrujące się na generującej wyższe koszty zakładowej wytłaczarce do granulatu. W tym przypadku klient doświadczał uszkodzeń łożysk i strat w produkcji średnio co 10-12 tygodni.

Korzystając z danych analitycznych uzyskanych w trakcie prób, eksperci NSK ustalili, że stosowane przez zakład smarowanie nie zapewniało oczekiwanej trwałości łożysk. Dlatego też doświadczeni inżynierowie zarekomendowali użycie odpowiednio trwałego rozwiązania łożyskowego oraz oleju smarującego o wysokiej lepkości, który poprawia żywotność.

Zgodnie z rekomendacją NSK klient wdrożył wysokiej jakości łożyska baryłkowe z serii EA, a także łożyska baryłkowe wzdłużne. Łożyska serii EA, wyposażone w tłoczone koszyki stalowe, oferują dużą obciążalność, wysokie prędkości graniczne i bardzo dobrą funkcjonalność w warunkach podwyższonej temperatury, co czyni je idealnym rozwiązaniem do wytłaczarki granulatu i innych maszyn w wytwórni karmy dla zwierząt domowych.

Po modernizacji wytłaczarka działała przez 7 miesięcy bez żadnych uszkodzeń łożysk,
co przełożyło się na imponujące oszczędnościami w wysokości 70.000 £ osiągnięte dzięki skróceniu przestojów produkcyjnych i ograniczeniu konserwacji. Dodatkowo fabryka karmy dla zwierząt domowych osiągnęła swój cel w postaci podniesienia wskaźnika OEE o 3 punkty.

Na życzenie klienta firma NSK przeprowadziła na miejscu także szkolenie w zakresie łożysk dla zakładowego personelu konserwacyjnego, zapewniając jeszcze większą wartość dodaną
w ramach ogólnego rozwiązania.

 

Zdjęcie 1) Łożyska NSK pomagają utrzymać ciągłość procesu produkcyjnego w dużej brytyjskiej wytwórni karny dla zwierząt domowych. Fot.: alexei_tm/Shutterstock

Spherical Roller Bearings - EA Series

Zdjęcie 2) Łożyska baryłkowe serii EA NSK zapewniają dużą obciążalność i wysokie prędkości graniczne
w wymagających warunkach pracy. 

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów