Mood, Press, News

O Firmie - 28/08/2023

NSK’s ROBUSTDYNA bearings use larger bearing balls that boost maximum load capacity by up to 15%

Obrabiarki stanowią podstawową infrastrukturę przemysłową dostarczającą kluczowe komponenty dla niezliczonych sektorów produkcyjnych. Z tego powodu optymalizacja precyzji i wydajności tych maszyn ma znaczenie synbiotyczne - centra frezarskie i tokarskie muszą minimalizować czas obróbki i maksymalizować produktywność, a wszystko to przy jednoczesnym wytwarzaniu wysokiej jakości gotowych części z zachowaniem wąskich tolerancji. Nietrudno zgadnąć, że łożyska stanowią podstawę dla realizacji tych procesów.

Goście odwiedzający stoisko C42 w hali 7 podczas targów EMO 2023 w Hanowerze
(18-23 września br.) będą mieli idealną okazję do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami łożyskowymi NSK. 

Prezentacja na wystawie ultraszybkich łożysk kulkowych skośnych ROBUSTDYNA NSK o dużej obciążalności będzie jednocześnie stanowić ich debiut na rynku europejskim. Nowe, zaawansowane łożyska, idealne do wrzecion obrabiarek, umożliwiają bardzo wszechstronną obróbkę, zapewniając doskonałą wydajność zarówno w operacjach zgrubnych, jak i wykańczających. Zastosowanie kulek łożyskowych o większych średnicach podnosi maksymalną obciążalność nawet o 15% w porównaniu do rozwiązania poprzedniej generacji, co ułatwia obróbkę trudnoskrawalnych materiałów, takich jak tytan, Inconel i kompozyty. Dzięki nawet trzykrotnemu zwiększeniu trwałości zmęczeniowej (nośności dynamicznej) wykorzystanie łożysk ROBUSTDYNA umożliwia realizacje procesów zarówno ciężkiego skrawania, jak i obróbki szybkobieżnej.

Dzięki optymalizacji konstrukcji wewnętrznej kolejną zaletą serii ROBUSTDYNA jest o 15% wyższa odporność na uderzenia (nośność statyczna), zmniejszająca ryzyko uszkodzenia łożyska w przypadku nieoczekiwanej kolizji między wrzecionem, narzędziem skrawającym, uchwytem mocującym lub elementem obrabianym. Zapewnia to długotrwałą, stabilną pracę wrzeciona oraz zapobiega nieplanowanym przestojom. Co więcej, zastosowanie zastrzeżonego przez NSK gatunku stali SHX umożliwia osiąganie bardzo wysokich prędkości (o wartości 3 mln n x dm – iloczynu prędkości obrotowej i średnicy łożyska) wspierających wykonywanie operacji obróbki wykańczającej w krótkich cyklach.

Kolejną nowością NSK przedstawioną na targach będzie smar ROBUSTGRD przeznaczony do szybkobieżnych łożysk wrzecion. Ten przyjazny dla środowiska środek smarny poprawia nawet 5x odporność na zatarcie w porównaniu do smaru standardowego, przyczyniając się do wyższej wydajności i długoterminowej stabilnej pracy obrabiarek. Dodatkową zaletą stosowania tego środka jest oszczędność energii w porównaniu z systemem smarowania olejowo-powietrznego.

W innym miejscu na stoisku NSK będzie prezentowany koszyk łożyskowy SURSAVE (TSR) przeznaczony do łożysk kulkowych skośnych montowanych w głównych wrzecionach obrabiarek. Chociaż koszyk już wcześniej debiutował na targach EMO, nie był dostępny w ofercie rynkowej.  Prowadzony na pierścieniu zewnętrznym koszyk SURSAVE z żywicy PPS zapewnia użytkownikom oszczędność energii, niskie temperatury pracy, mały współczynnik NRRO (epizodycznego bicia łożyska), wysokie prędkości, niskie wibracje i niski poziom szumu. Generowanie tarcia mniejszego o 20% w porównaniu do łożysk standardowych umożliwia oszczędność energii i wyższą dokładność dzięki ograniczeniu rozszerzalności cieplnej wału. Ta redukcja tarcia jest możliwa dzięki zoptymalizowaniu wartości luzu łożyskowego, szerokości powierzchni prowadzącej oraz strukturze powierzchni. Ten ostatni element ma duży wpływ na film smarny, a dodatkowo żywotność smaru jest dłuższa ze względu na lepsze właściwości trybologiczne i niższą temperaturę.

Na targach EMO firma NSK zaprezentuje również przekroje modeli różnych łożysk, umożliwiając odwiedzającym naoczne zapoznanie się z jakością ich wykonania oraz z konfiguracją ich projektu. Wśród (przekrojów) modeli znajdzie się 10 łożysk kulkowych skośnych NSK o różnych specyfikacjach, ale o tej samej średnicy otworu 70 mm.

Ekspozycja ta ma na celu podkreślenie różnych cech łożysk, m.in. wysokiej prędkości i nośności, bazujących na zmianach ich konstrukcji wewnętrznej, takich jak krzywizna, rozmiar kulek, zastosowane materiały i inne. Firma NSK zaprezentuje również trzy typy koszyków oraz cztery różne metody smarowania tych łożysk.

Podsumowując ofertę rozwiązań łożysk NSK do obrabiarek, firma zaprezentuje grupę szybkobieżnych łożysk do silników (specjalne łożyska kulkowe poprzeczne z dedykowanymi koszykami). Na stoisku firmowym prezentowane będą również cienkościenne łożyska kulkowe skośne z serii BT stanowiące optymalne rozwiązanie dla robotów.

Zaprezentowana zostanie również nowa generacja śrub kulowych NSK dla obrabiarek o wysokiej precyzji, która zwiększa produktywność poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie konieczności dodatkowych operacji polerowania/dogniatania przedmiotu obrabianego. Nowością będą również niskotemperaturowe śruby kulowe NSK, które generują o 45% mniejsze straty spowodowane tarciem w porównaniu do standardowych systemów, oraz seria HTF o bardzo długiej żywotności, oferująca nawet dwukrotnie dłuższą żywotność podczas użytkowania w napędach przenoszących ciężkie obciążenia.

Firma NSK przedstawi również serię śrub kulowych S-HTF, w której zastosowano opatentowaną przez firmę technologię Tough Steel, opracowaną pod kątem zastosowań narażonych na ciężkie obciążenia i wysoki poziom zanieczyszczeń. Jest to seria produktów o wysokiej trwałości, o ograniczonym zużyciu, zapewniająca zgodność wymiarową z normą DIN oraz oferująca cichą i szybką pracę.

Warto wspomnieć, że odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć na żywo demonstrację działania systemu monitorowania stanu technicznego maszyny (CMS) VCM-3, wyprodukowanego przez należącą do grupy NSK firmę Brüel & Kjær Vibro, jednego z wiodących światowych dostawców rozwiązań CMS.

Wśród produktów eksponowanych na targach EMO znajdą się także prowadnice liniowe - w szczególności nowa seria DH/DS o długiej żywotności, która zapewnia ponad dwukrotnie dłuższy przebieg roboczy niż standardowa seria NH/NS tego japońskiego producenta. Firma NSK zaprezentuje również sprawdzone prowadnice rolkowe serii RA z uszczelnieniami o wysokiej odporności na zapylenie, które zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń.

 

Zdjęcie1) Nowe łożyska ROBUSTDYNA NSK wykorzystują kulki o większych średnicach, które podnoszą maksymalną obciążalność nawet o 15%

With the SURSAVE cage, users can achieve energy savings, low temperature, small NRRO, high speeds, low vibration and low noise

Zdjęcie 2) Nowy koszyk SURSAVE zapewnia użytkownikom oszczędność energii, niskie temperatury pracy, mały współczynnik NRRO (epizodycznego bicia łożyska), wysokie prędkości, niskie wibracje i niski poziom szumu

NSK S-HTF series is the world’s first ball screw application involving Tough Steel technology

Zdjęcie 3) Seria NSK S-HTF to pierwsze na świecie zastosowanie śrub kulowych wykorzystujące technologię Tough Steel

NSK high-durability ball screws feature a special surface treatment on the raceway that supresses wear

Zdjęcie 4) Śruby kulowe NSK o wysokiej wytrzymałości posiadają specjalną obróbkę powierzchni bieżni, która zmniejsza ich ogólne zużycie

NSK DIN-standard ball screws ensure dimensional and tolerance class suitability for European machine tool applications

Zdjęcie 5) Śruby kulowe zgodne ze standardem DIN firmy NSK zapewniają odpowiedni zakres wymiarowy oraz klasę tolerancji odpowiednią do wymagań dla obrabiarek występujących na rynku europejskim

VCM-3 condition monitoring system (CMS)

Zdjęcie 6)  Na stoisku NSK na targach EMO będzie można zobaczyć na żywo demonstrację działania systemu monitorowania stanu technicznego maszyn (CMS) VCM-3

The new NSK DH/DS series delivers over twice the running distance of the company’s conventional NH/NS linear guides

Zdjęcie 7) Nowa seria DH/DS zapewnia ponad dwukrotny większy przebieg roboczy w porównaniu do standardowych prowadnic liniowych NH/NS firmy NSK

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów