Aktualności
Wyniki:
Preventing electrical erosion of bearings in EV drivetrains
(2022-12-05)
Zapobieganie erozji elektrycznej łożysk w układach napędowych pojazdów EV - Firma NSK opracowała nowy i ekonomiczny sposób zapobiegania erozji elektrycznej w układach napędowych pojazdów elektrycznych (EV).
New NSK ball screw for next-generation, high-accuracy machine tools
(2022-11-21)
Nowe śruby kulowe NSK przeznaczone do obrabiarek następnej generacji o wysokiej dokładności - Firma NSK opracowała nowy typ śruby kulowej, który ogranicza błędy ruchu obrabiarek w celu zapewnienia wyższej jakości wykończenia powierzchni w procesach obróbki form i matryc oraz w innych zastosowaniach, ...
NSK bearings save costs when maintaining ship loading conveyor
(2022-11-07)
Łożyska NSK obniżają koszty konserwacji przenośnika do załadunku statków - Gdy wystąpiła konieczność wymiany łożysk podpierających bęben kierunkowy w przenośniku obsługującym statki w porcie przeładunkowym rudy żelaza w Australii, firma NSK zaprojektowała rozwiązanie wykorzystujące łożyska ...
NSK innovations aid industry sustainability
(2022-10-17)
Innowacje firmy NSK wspierają zrównoważony rozwój przemysłu - Producenci w całej Europie borykają się z ekonomicznym wyzwaniem w postaci rosnących rachunków za energię, co zmusza ich do przejmowania tych kosztów na siebie bądź przenoszenia ich na swoich klientów.
NSK service robot technology supports frontline healthcare
(2022-10-03)
Technologia robotów usługowych NSK wspiera pierwszą linię opieki zdrowotnej: Firma NSK pracuje nad wspieraniem społeczeństwa poprzez rozwój nowej technologii robotów usługowych, w tym urządzeń robotycznych ułatwiających przenoszenie pacjentów w placówkach medycznych.
Benefits of NSK NH series linear guides clearly visible in glass machining application
(2022-09-19)
Prowadnice liniowe NH firmy NSK uwidaczniają swoje zalety w procesach obróbki szkła - Włoski producent maszyn do obróbki szkła korzysta z wdrożenia prowadnic liniowych serii NH firmy NSK.
Double accolade for NSK at Toyota supplier awards
(2022-09-14)
Firma NSK wyróżniona przez Toyotę dwoma nagrodami dla dostawców - Oddział NSK Europe został podwójnie uhonorowany w ramach prestiżowego programu nagród Toyota Motor Europe (TME), otrzymując Certificate of Recognition (w kategorii Dostawcy) oraz Superior Performance Award (w kategorii Jakość).
New NSK bearings deliver long service life for steelmakers
(2022-09-05)
Nowe łożyska NSK zapewniają długi okres eksploatacji w instalacjach produkcji stali - Ze względu na trudne warunki środowiska pracy maszyny i osprzęt do produkcji stali wymagają wysoce niezawodnych łożysk o długiej żywotności, które nie będą ulegać przedwczesnym uszkodzeniom.
NSK bearing developments help to maximise the performance and energy efficiency of industrial motors
(2022-08-29)
Prace rozwoje nad łożyskami prowadzone przez NSK pomagają zmaksymalizować wydajność i efektywność energetyczną napędów przemysłowych - Uważa się, że silniki stosowane w maszynach odpowiadają za 40-50 % globalnego zużycia energii elektrycznej, co czyni te niezbędne w przemyśle urządzenia kluczowym ...
NSK trains production staff using VR technology
(2022-08-02)
Firma NSK wykorzystuje technologię VR do szkolenia pracownikówy - Operatorzy precyzyjnych maszyn do szlifowania i honowania stosowanych w produkcji łożysk kulkowych NSK korzystają obecnie ze szkoleń realizowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR).
NSK high-load ball screws now offer even longer life
(2022-07-25)
Śruby kulowe o wysokiej obciążalności firmy NSK oferują obecnie jeszcze dłuższy okres eksploatacji - Firma NSK opracowała nową technologię, która znacznie wydłuża żywotność śrub kulowych w zastosowaniach charakteryzujących się ciężkimi obciążeniami, takich jak instalacje wtryskarek i pras ...
Authorities confiscate significant haul of counterfeit NSK bearings
(2022-07-11)
Lokalne władze konfiskują znaczną ilość podrobionych łożysk NSK - Niedawne odkrycie dużej liczby podrabianych łożysk NSK w Johannesburgu (RPA) podkreśla potrzebę zachowania czujności w obliczu nielegalnego procederu, który zagraża integralności i bezpieczeństwu maszyn przemysłowych oraz pracowników.
NSK to set future of rail in motion at InnoTrans 2022
(2022-07-06)
NSK wprawia w ruch przyszłość kolei na targach InnoTrans 2022 - Na międzynarodowej wystawie technologii transportowych InnoTrans 2022 (20-23 września, Berlin) NSK zaprezentuje pełny zestaw rozwiązań łożyskowych dla maźnic, silników trakcyjnych i przekładni.
Packaging machine specialist standardises on NSK linear guides
(2022-07-04)
Producent maszyn pakujących stosuje prowadnice liniowe NSK jako standardowe rozwiązanie - Za pośrednictwem Acumo firma Österbergs Förpackningsmaskiner AB stosuje, jako standardowe rozwiązania, prowadnice liniowe NSK, które zapewniają użytkownikom maszyn jakość, precyzję i długą żywotność.
Timber plant reduces downtime with NSK linear guides
(2022-06-27)
Zakład przerobu drewna ogranicza przestoje dzięki prowadnicom liniowym NSK - Dzięki zastosowaniu prowadnic liniowych NSK z zespołami smarującymi K1 producent wyrobów z drewna zmniejszył ponad 12-krotnie liczbę przestojów przenośników, co przełożyło się na roczne oszczędności w wysokości ponad 77.000 ...
NSK and thyssenkrupp evaluate automotive joint venture
(2022-05-31)
Firmy NSK i thyssenkrupp oceniają możliwość utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w sektorze motoryzacyjnym - Firmy NSK Ltd i thyssenkrupp AG podpisały protokół ustaleń (MoU) w celu oceny warunków potencjalnego utworzenia spółki typu joint venture pomiędzy NSK Steering i thyssenkrupp Automotive.
NSK ball screws drive perfection in lens edging
(2022-05-30)
Śruby kulowe NSK zapewniają perfekcyjną obróbkę krawędzi soczewek - Włoska firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu optycznego korzysta z wysokiej jakości, precyzyjnego ruchu śrub kulowych NSK zamontowanych w innowacyjnych maszynach do obróbki i cięcia soczewek.
NSK roller guides increase uptime of blow moulding machines
(2022-05-16)
Prowadnice wałeczkowe NSK wydłużają czas pracy maszyn do formowania rozdmuchowego - Producent butelek PET (politereftalan etylenu) zmagał się z częstymi wymianami prowadnic liniowych w maszynach do formowania rozdmuchowego.
NSK Newark site implements rainwater harvesting
(2022-05-02)
Zakład NSK w Newark wdraża system zbierania wody deszczowej - Zakład NSK w Newark (Wielka Brytania), specjalizujący się w produkcji łożysk przemysłowych i prowadnic liniowych, wdrożył system zbierania wody deszczowej, który zmniejszy zużycie wody z sieci o prawie 200.000 litrów rocznie.
NSK reveals world’s first bearing line-up to feature a bioplastic cage
(2022-04-20)
Firma NSK przedstawia pierwszy na świecie asortyment łożysk wyposażonych w koszyk z bioplastiku: Po opracowaniu w 2021 r. unikatowego w skali globalnej koszyka z bioplastiku przeznaczonego dla łożysk tocznych firma NSK wprowadza na rynek swoją premierową linię produktów.
Udostępnij