Aktualności
Wyniki:
NSK bearings lead to significant savings at ore plant
(2023-06-05)
Łożyska NSK zapewniają znaczne oszczędności w zakładzie przeróbki rudy - Firma NSK rozwiązała problem przegrzewania się łożysk wentylatora wyciągowego w zakładzie przeróbki rudy, co zapewniło klientowi roczne oszczędności w wysokości 88.955 EUR.
NSK bearings deliver macro benefits in micro applications
(2023-05-29)
Łożyska NSK zapewniają duże korzyści w sektorze mikromobilności - Biorąc pod uwagę, że rynek mikromobilności będzie stale rósł do 2030 r., firma NSK ma doskonałą okazję, aby pomóc producentom OEM w wykorzystaniu tego znacznego popytu.
NSK selected as CDP2022 Supplier Engagement Leader
(2023-05-15)
NSK uhonorowana tytułem Supplier Engagement Leader 2022 przez organizację CDP - Działania prośrodowiskowe NSK w ramach globalnych i europejskich łańcuchów dostaw zaowocowały znaczącym wyróżnieniem już trzeci rok z rzędu.
NSK offers customised pre-assembled bearing units
(2023-05-02)
Firma NSK oferuje fabrycznie zmontowane zespoły łożyskowe wykonywane na zamówienie : W ramach nowej oferty produktowej firma NSK, jako globalny ekspert w zakresie łożysk, jest w stanie wyprodukować niestandardowe, fabrycznie zmontowane zespoły łożyskowe do zastosowań wymagających niezwykle wydajnego ...
NSK bearings save steel wire plant over €1.2m a year
(2023-04-17)
Fabryka drutu stalowego oszczędza ponad 1,2 mln euro rocznie dzięki łożyskom NSK - Pomoc NSK miała kluczowe znaczenie dla firmy doświadczającej powtarzających się uszkodzeń łożysk zamontowanych w zespołach walców maszyn do ciągnienia drutu stalowego.
NSK transportation ball screws in high demand
(2023-04-03)
Duży popyt na precyzyjnie walcowane śruby kulowe NSK: Precyzyjne walcowane śruby kulowe to popularne rozwiązanie w przemyśle stanowiące ekonomiczną alternatywę dla precyzyjnych szlifowanych śrub kulowych.
NSK spindle bearings boost reliability at automotive plant
(2023-03-20)
Łożyska NSK przeznaczone do wrzecion obrabiarek zwiększają niezawodność w zakładach motoryzacyjnych: Stosując uszczelnione łożyska wrzecion firmy NSK, które zapobiegają wnikaniu emulsji chłodząco-smarującej, duży producent silników samochodowych znacznie poprawił niezawodność działania swoich ...
NSK bearings prevent failures at global can manufacturer
(2023-03-06)
Łożyska NSK zapobiegają uszkodzeniom maszyn w dużym zakładzie produkcji puszek: Największy na świecie producent puszek do napojów, doświadczając powtarzających się przestojów powodowanych przez przedwczesne uszkodzenia łożysk głowicy natryskowej w maszynach do nakładania powłok, zwrócił się do ...
Tyre manufacturer saves almost €100,000 a year with NSK ball screws
(2023-02-27)
Śruby kulowe NSK zapewniają producentowi opon oszczędności rzędu niemal 100.000 € rocznie: Zakład produkcyjny, borykając się z częstymi uszkodzeniami śrub kulowych w bębnie pneumatycznym maszyny do produkcji opon, zwrócił się do ekspertów NSK, którzy zarekomendowali wykorzystanie śrub kulowych z ...
CMZ and NSK: 25+ years of technology collaboration
(2023-02-20)
Ponad 25 lat współpracy technologicznej firm CMZ i NSK: CMZ, uznany hiszpański producent tokarek, celebruje ponad 25 lat zaawansowanej technologicznie współpracy z firmą NSK, ekspertem w dziedzinie ruchu liniowego i łożysk.
Pre-assembled NSK bearings save time and money at vibrating screen manufacturer
(2023-02-13)
Zintegrowane zespoły łożyskowe NSK zapewniają producentowi przesiewaczy wibracyjnych oszczędność czasu i kosztów: Wdrażając fabrycznie zmontowane, w pełni zintegrowane łożyska NSK, producent przesiewaczy wibracyjnych uzyskał roczne oszczędności w wysokości 117.000 EUR.
NSK bearings reduce concrete floor manufacturing machine failures to zero
(2023-01-30)
Zastosowanie łożysk NSK eliminuje uszkodzenia maszyn do produkcji posadzek betonowych: Regularne uszkodzenia łożysk w maszynie do produkcji posadzek betonowych doprowadzały do częstych przestojów, znacznych strat w produkcji oraz generowały wysokie koszty konserwacji.
High-speed, easy-to-handle, long-life ball bearings from NSK
(2023-01-16)
Szybkobieżne, łatwe w obsłudze i trwałe łożyska kulkowe serii QJ firmy NSK - Innowacyjna seria QJ jest wyposażona w bardzo wytrzymały, mosiężny koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym, który zapewnia ekstremalnie wysokie prędkości i wyższą dokładność pracy.
Preventing electrical erosion of bearings in EV drivetrains
(2022-12-05)
Zapobieganie erozji elektrycznej łożysk w układach napędowych pojazdów EV - Firma NSK opracowała nowy i ekonomiczny sposób zapobiegania erozji elektrycznej w układach napędowych pojazdów elektrycznych (EV).
New NSK ball screw for next-generation, high-accuracy machine tools
(2022-11-21)
Nowe śruby kulowe NSK przeznaczone do obrabiarek następnej generacji o wysokiej dokładności - Firma NSK opracowała nowy typ śruby kulowej, który ogranicza błędy ruchu obrabiarek w celu zapewnienia wyższej jakości wykończenia powierzchni w procesach obróbki form i matryc oraz w innych zastosowaniach, ...
NSK bearings save costs when maintaining ship loading conveyor
(2022-11-07)
Łożyska NSK obniżają koszty konserwacji przenośnika do załadunku statków - Gdy wystąpiła konieczność wymiany łożysk podpierających bęben kierunkowy w przenośniku obsługującym statki w porcie przeładunkowym rudy żelaza w Australii, firma NSK zaprojektowała rozwiązanie wykorzystujące łożyska ...
NSK innovations aid industry sustainability
(2022-10-17)
Innowacje firmy NSK wspierają zrównoważony rozwój przemysłu - Producenci w całej Europie borykają się z ekonomicznym wyzwaniem w postaci rosnących rachunków za energię, co zmusza ich do przejmowania tych kosztów na siebie bądź przenoszenia ich na swoich klientów.
NSK service robot technology supports frontline healthcare
(2022-10-03)
Technologia robotów usługowych NSK wspiera pierwszą linię opieki zdrowotnej: Firma NSK pracuje nad wspieraniem społeczeństwa poprzez rozwój nowej technologii robotów usługowych, w tym urządzeń robotycznych ułatwiających przenoszenie pacjentów w placówkach medycznych.
Benefits of NSK NH series linear guides clearly visible in glass machining application
(2022-09-19)
Prowadnice liniowe NH firmy NSK uwidaczniają swoje zalety w procesach obróbki szkła - Włoski producent maszyn do obróbki szkła korzysta z wdrożenia prowadnic liniowych serii NH firmy NSK.
Double accolade for NSK at Toyota supplier awards
(2022-09-14)
Firma NSK wyróżniona przez Toyotę dwoma nagrodami dla dostawców - Oddział NSK Europe został podwójnie uhonorowany w ramach prestiżowego programu nagród Toyota Motor Europe (TME), otrzymując Certificate of Recognition (w kategorii Dostawcy) oraz Superior Performance Award (w kategorii Jakość).
Udostępnij