Aktualności
Wyniki:
New NSK bearings deliver long service life for steelmakers
(2022-09-05)
Nowe łożyska NSK zapewniają długi okres eksploatacji w instalacjach produkcji stali - Ze względu na trudne warunki środowiska pracy maszyny i osprzęt do produkcji stali wymagają wysoce niezawodnych łożysk o długiej żywotności, które nie będą ulegać przedwczesnym uszkodzeniom.
NSK bearing developments help to maximise the performance and energy efficiency of industrial motors
(2022-08-29)
Prace rozwoje nad łożyskami prowadzone przez NSK pomagają zmaksymalizować wydajność i efektywność energetyczną napędów przemysłowych - Uważa się, że silniki stosowane w maszynach odpowiadają za 40-50 % globalnego zużycia energii elektrycznej, co czyni te niezbędne w przemyśle urządzenia kluczowym ...
NSK trains production staff using VR technology
(2022-08-02)
Firma NSK wykorzystuje technologię VR do szkolenia pracownikówy - Operatorzy precyzyjnych maszyn do szlifowania i honowania stosowanych w produkcji łożysk kulkowych NSK korzystają obecnie ze szkoleń realizowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR).
NSK high-load ball screws now offer even longer life
(2022-07-25)
Śruby kulowe o wysokiej obciążalności firmy NSK oferują obecnie jeszcze dłuższy okres eksploatacji - Firma NSK opracowała nową technologię, która znacznie wydłuża żywotność śrub kulowych w zastosowaniach charakteryzujących się ciężkimi obciążeniami, takich jak instalacje wtryskarek i pras ...
Authorities confiscate significant haul of counterfeit NSK bearings
(2022-07-11)
Lokalne władze konfiskują znaczną ilość podrobionych łożysk NSK - Niedawne odkrycie dużej liczby podrabianych łożysk NSK w Johannesburgu (RPA) podkreśla potrzebę zachowania czujności w obliczu nielegalnego procederu, który zagraża integralności i bezpieczeństwu maszyn przemysłowych oraz pracowników.
NSK to set future of rail in motion at InnoTrans 2022
(2022-07-06)
NSK wprawia w ruch przyszłość kolei na targach InnoTrans 2022 - Na międzynarodowej wystawie technologii transportowych InnoTrans 2022 (20-23 września, Berlin) NSK zaprezentuje pełny zestaw rozwiązań łożyskowych dla maźnic, silników trakcyjnych i przekładni.
Packaging machine specialist standardises on NSK linear guides
(2022-07-04)
Producent maszyn pakujących stosuje prowadnice liniowe NSK jako standardowe rozwiązanie - Za pośrednictwem Acumo firma Österbergs Förpackningsmaskiner AB stosuje, jako standardowe rozwiązania, prowadnice liniowe NSK, które zapewniają użytkownikom maszyn jakość, precyzję i długą żywotność.
Timber plant reduces downtime with NSK linear guides
(2022-06-27)
Zakład przerobu drewna ogranicza przestoje dzięki prowadnicom liniowym NSK - Dzięki zastosowaniu prowadnic liniowych NSK z zespołami smarującymi K1 producent wyrobów z drewna zmniejszył ponad 12-krotnie liczbę przestojów przenośników, co przełożyło się na roczne oszczędności w wysokości ponad 77.000 ...
NSK and thyssenkrupp evaluate automotive joint venture
(2022-05-31)
Firmy NSK i thyssenkrupp oceniają możliwość utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w sektorze motoryzacyjnym - Firmy NSK Ltd i thyssenkrupp AG podpisały protokół ustaleń (MoU) w celu oceny warunków potencjalnego utworzenia spółki typu joint venture pomiędzy NSK Steering i thyssenkrupp Automotive.
NSK ball screws drive perfection in lens edging
(2022-05-30)
Śruby kulowe NSK zapewniają perfekcyjną obróbkę krawędzi soczewek - Włoska firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu optycznego korzysta z wysokiej jakości, precyzyjnego ruchu śrub kulowych NSK zamontowanych w innowacyjnych maszynach do obróbki i cięcia soczewek.
NSK roller guides increase uptime of blow moulding machines
(2022-05-16)
Prowadnice wałeczkowe NSK wydłużają czas pracy maszyn do formowania rozdmuchowego - Producent butelek PET (politereftalan etylenu) zmagał się z częstymi wymianami prowadnic liniowych w maszynach do formowania rozdmuchowego.
NSK Newark site implements rainwater harvesting
(2022-05-02)
Zakład NSK w Newark wdraża system zbierania wody deszczowej - Zakład NSK w Newark (Wielka Brytania), specjalizujący się w produkcji łożysk przemysłowych i prowadnic liniowych, wdrożył system zbierania wody deszczowej, który zmniejszy zużycie wody z sieci o prawie 200.000 litrów rocznie.
NSK reveals world’s first bearing line-up to feature a bioplastic cage
(2022-04-20)
Firma NSK przedstawia pierwszy na świecie asortyment łożysk wyposażonych w koszyk z bioplastiku: Po opracowaniu w 2021 r. unikatowego w skali globalnej koszyka z bioplastiku przeznaczonego dla łożysk tocznych firma NSK wprowadza na rynek swoją premierową linię produktów.
Master of deep-hole drilling insists on NSK products
(2022-04-04)
Lider rynku maszyn do wiercenia głębokich otworów wybiera produkty NSK: Szlifowane śruby kulowe, liniowe prowadnice wałeczkowe i superprecyzyjne łożyska kulkowe NSK pomagają firmie IMSA umacniać pozycję lidera na rynku specjalistycznych maszyn do wiercenia głębokich otworów, które są szczególnie ...
NSK Silver-Lube® bearings withstand wash-down fluids on bottling line conveyor
(2022-03-21)
Łożyska Silver-Lube® NSK odporne na procesy intensywnego zmywania występujące na linii przenośników do butelek - W operacjach, w których kontakt z cieczami procesowymi jest nieunikniony, niewłaściwie dobrane łożyska, przedwcześnie ulegające uszkodzeniom, mogą generować wysokie koszty związane z ...
Paper industry to benefit from new NSK academy course
(2022-03-08)
Nowy kurs szkoleniowy dla branży papierniczej już dostępny na portalu Akademia NSK: Nowy moduł szkoleniowy dedykowany łożyskom stosowanym w branży celulozowo-papierniczej jest już dostępny na cieszącej się coraz większą popularnością platformie internetowej Akademia NSK.
Advanced automation for injection moulding
(2022-02-28)
Zaawansowana automatyzacja systemów formowania wtryskowego: Prowadnice liniowe i łożyska toczne firmy NSK znajdują zastosowanie w wielu zaawansowanych systemach automatyzacji procesów formowania wtryskowego tworzyw sztucznych - w tym w robotach przemysłowych produkowanych przez Campetella Robotic ...
NSK Silver-Lube® bearings bring long service life to food industry applications
(2022-02-21)
Łożyska Silver-Lube® firmy NSK zapewniają długi okres eksploatacji w zakładach produkcji spożywczej: Stałe wysokie prędkości, podwyższone standardy higieniczne i trudne warunki pracy wymagają solidnych, niezawodnych łożysk, które zapewnią opłacalne działanie zakładów spożywczych i produkcji napojów. ...
NSK’s NH/NS series linear guides benefit garment and textile printing machines
(2022-02-14)
Maszyny do druku na odzieży i tekstyliach wykorzystują zalety prowadnic liniowych NSK z serii NH/NS - Firma specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji szybkich przemysłowych drukarek cyfrowych dla przemysłu odzieżowego i tekstylnego wykorzystuje liczne zalety prowadnic liniowych serii NH/NS ...
Stadler Rail selects NSK condition monitoring subsidiary B&K Vibro
(2022-02-10)
Stadler Rail wybiera rozwiązanie B&K Vibro - spółki zależnej NSK specjalizującej się w systemach monitorowania stanu (CMS): Spółka Brüel & Kjær Vibro (B&K Vibro), stanowiąca część Grupy NSK, podpisała długoterminową umowę z firmą Stadler Rail w zakresie instalacji najnowocześniejszego systemu ...
Udostępnij