Mood, Press, News

Rulmanlar - 26/10/2020

WBA App

Herkes tarafından saygı duyulan ve beğenilen seçkin rulman üreticisi NSK, kural tanımayan taklitçiler tarafından uzun süredir mağdur ediliyor. Hem orijinal malzeme üreticilerini hem de tüketiciyi aldatan sahte rulman üreticileri, alıcıları kandırmak ve yasa dışı faaliyetlerinin kârlılığını arttırmak için neredeyse hiçbir engel tanımıyor. Ancak NSK, bu yolsuzluğa bir dizi önlemle karşılık vererek son vermeyi amaçlıyor. 

Çin'in Hebei Eyaletinde yaklaşık 23.000 sahte NSK ambalajı ve etiketi bulundu. Aynı suçluya ait başka bir fabrikada yapılan baskında ise NSK dahil dört büyük rulman firmasını kapsayan 90.000'den fazla sahte rulman kutusu ve 10 taklit baskı plakası ortaya çıktı. Tüm bunlar sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Tesis incelemesinde görülen makine ve ekipman yelpazesi, taklitçileri yetenek seviyesini ortaya koyuyor. İnceleme sırasında çok sayıda baskı, lamine, kalıp kesme, buruşturma ve kesme makinesini bulundu. Yetkililer sahte kutuların yanında, çoğu NSK amblemli bir yığın kesilmemiş ambalaj buldu.

Tüm ürünlere el konuldu ve Pazar Teftiş Kurulu (MSB) bu ürünleri hak ihlaliyle ilgili yerel birime teslim etti.

Gerçek maliyetini açığa çıkarma

Sahte rulman almak müşteriye ucuza mal olmuyor. Bu tür ürünler daha düşük bir fiyat etiketine sahip olsalar da düşük kaliteli işleme ve kalitesiz ham madde kullanımı gibi sorunlar nedeniyle, vaktinden çok daha önce kullanılamaz hale geliyor. Erken rulman arızası, planlanmamış bakım ve onarım maliyetlerine sebep olarak ürün/sistem güvenilirliğini etkiliyor ve bu da TMM'yi (toplam mülkiyet maliyeti) arttırıyor. Ayrıca firma/marka itibarının zedelenmesi bir başka büyük maliyeti beraberinde getiriyor.

NSK, yasa dışı üreticileri ve orijinaline göre çok daha erken bozulma potansiyeline sahip olan, en önemlisi de güvenlik riski oluşturan bu sahte ürünleri piyasadan uzak tutarak müşterilerini korumak istiyor. Bunun yanında NSK, sahte kurumları ortadan kaldırmayı, sahte üretim operasyonlarını ve dağıtım kanallarını engellemeyi ve faillere karşı yasal işlem başlatmayı amaçlıyor.

Bu çabanın büyük bir kısmını Çin'deki yetkililerle iş birliği kapsıyor. Örneğin, gümrük ve sınır kontrollerinde iş birliğine gitmek sahte rulmanların ülke dışına çıkmasına karşı koruma sağlıyor. Bu çabaların sonuç vermesi için, merkezi ve yerel hükümet kuruluşları baskın faaliyetleri yürütüyor.

Bırakın uygulamalar işi çözsün

Teknoloji, sahte rulmanlara karşı mücadelede önemli bir rol oynuyor. Son zamanlarda geliştirilen ücretsiz bir uygulama olan 'NSK Verify' buna iyi bir örnek. Bu uygulamayla müşteriler takım tezgahı rulmanları için kutu üzerinde bulunan 2D barkodu cep telefonlarıyla tarayarak rulmanların orijinalliğini doğrulayabiliyor.

Sahte rulmanları saf dışı bırakmanın son adımı olarak NSK, birden fazla üreticiyle uyumlu "WBA Bearing Authenticator: WBA Check" adlı yeni bir uygulama geliştirmek için WBA (Dünya Rulman Birliği) ile iş birliğine gidiyor. Uygulama geliştirme de dahil olmak üzere WBA, taklitçilerle ilgili yasaları uygulamak ve sahte rulmanları ortadan kaldırmak için dünya çapında çalışmalar yürütüyor. Bu kâr amacı gütmeyen ve şirketleşmemiş endüstriyel birlik; yasal hakların korunması, sürdürülebilir kalkınma, açık ekonomi sözleşmesi gibi dünyadaki rulman endüstrisinin ortak ve yasal çıkarlarını destekliyor. NSK, bu birliğin aktif bir üyesidir.

NSK Verify gibi WBA Check uygulaması da birden fazla üreticiden rulman kullanan müşterilerin 2D barkod tarayarak WBA üyesi firmaların orijinalliğini anlamasını kolaylaştırıyor. Dahası, kayıtlı olmayan bir rulman tespit edildiği takdirde uygulama otomatik olarak NSK'yi bilgilendiriyor.

Yetkili kaynak kulanın

Uygulamalar, nihai kullanıcıya ulaşmış olan sahte rulmanları tanımlamak için ideal olsa da taklitçilerle mücadele etmenin daha etkili bir yolu, yalnızca Yetkili NSK Distribütörleri ve Bayilerinden alışveriş yapmaktır. Bu tür satış noktaları orijinal NSK ürünlerini doğrudan NSK’dan temin eder. Buna ek olarak, satış sonrası servis ve garanti hizmetleriyle ürünün değerine değer katar.

Tüm bu çabalara paralel olarak NSK, distribütörlere ve meslektaşlarına eğitimler vererek marka koruma faaliyetleri ile piyasadaki marka değerini düzenli olarak arttırıyor.

NSK, sahte rulman üretimine son vermekte ve müşterilerin güvenilir, yüksek kaliteli ve orijinal rulmanlardan yararlanmasına yardımcı olmakta kararlı.

WBA Check uygulamasını, WBA resmî web sitesi www.stopfakebearings.com/#buysafely  den indirebilirsiniz.



Resim 1): NSK, birden fazla üreticiyle uyumlu sahtecilik karşıtı bir uygulama geliştirmek için WBA ile güçlerini birleştirdi. 

 

NSK Verify App












Resim 2):  'NSK Verify' uygulaması müşterilerin takım tezgâhı rulmanlarının orijinalliğini doğrulamasını sağlıyor

NSK Authorised Distributors











Resim 3):  Yetkili NSK Distribütörlerini kullanmak, müşterilerin orijinal ürünlere ulaşmasını güvence altına alıyor

İletişim Arama

Arama yap
Anahtar kelime ile ara veya filtre listesinden seç