Mood, Press, News

Kurumsal - 09/10/2023

12-18 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleştirilecek olan Agritechnica 2023 Ticaret Fuarı kapsamında NSK, tarım sektörünü etkileyen üç önemli gündem konusu olan sürdürülebilir toprak işleme, kimyasal madde kullanmadan zararlı ot kontrolü ve robotik sistemlerin kullanımı konularını ele alacak. Salon 15’te C12 numaralı stantta ziyaretçilerle buluşacak şirket, tarım makineleri üreticilerinin daha iyi performansla birlikte, sürdürülebilirlik ve ekonomi yönünden de avantajlar elde etmek için en son rulman teknolojilerinden yararlanmalarına yardımcı olma konusundaki uzmanlığını sergileyecek. Standı ziyaret edenler, NSK'nın yenilikçi rulmanlarının kullanıldığı, gerçek hayatta uygulamaya konulan müşteri sistemlerinin üç örneğini görecek.

Sürekli yağlama sistemleri ve optimum sızdırmazlık, NSK rulmanlarının zorlu çalışma koşullarında bile uzun ömürlü olmasını sağlayan ayırt edici özellikleri arasındadır. Bu iddiayı kanıtlamanın en iyi yolu, başarılı projeleri sergilemektir; NSK’nın Agritechnica fuarındaki yaklaşımı da tam olarak bu. Sergilenen tüm müşteri çözümleri, tarım sektöründe zararlı otları öldürmek için kullanılan glifosata alternatif bir çözüm olarak sunulan ve çevre dostu bir şekilde tarım arazilerinin korunmasına yardımcı olacak sürdürülebilir zararlı ot ayıklama ve bakım sistemleriyle ilgili olacaktır.

Bunun bir örneği, çevre dostu ve karbon nötr olan, güneş paneliyle donatılmış FarmDroid FD20 otomatik zararlı ot ayıklama ve tohum ekme robotudur. Harici enerji maliyetleri olmadan otonom bir şekilde 24 saatlik çalışma süresi sayesinde FarmDroid firması, FD20 robotuna yatırım yapanlar için yaklaşık 12 aylık bir yatırım geri dönüş süresi tahmin ediyor.

Çalışma ilkesini açıklamak gerekirse; FD20, ekim sırasında mahsullerin ekim noktasını işaretlemek için bir GPS sinyali kullanır ve ardından hem sıralar arasında hem de içinde mekanik olarak zararlı ot kontrolü gerçekleştirir. FD20, bu görevleri güvenilir bir şekilde yerine getirmek amacıyla, kirletici madde girişini önlemek için her iki tarafında DDU keçeler bulunan NSK'nın 6004 serisi hassas sabit bilyalı rulmanlarından yararlanır. NSK'nın tescilli ES1 paslanmaz çelik malzemesinden imal edilmiş iç ve dış bilezikler, sertlikten ödün vermeden standart martensitli paslanmaz çelikten daha iyi korozyon direnci sağlarken aynı zamanda bu rulmanın daha dayanıklı hale gelmesine katkıda bulunur. Sonucu merak ediyor musunuz? Bakım ve arıza süresiyle ilgili maliyetlerin azaltılması.

NSK standındaki bir diğer önemli müşteri sergisi, toprak dolgu ve kenar düzeltme faaliyetlerinde kullanılan, Ferri tarafından üretilen ve makina önüne takılarak kullanılan çim biçme makinesi olacaktır. Uygulamaya almak için Unimog gibi çekici ünitelere bağlanması mümkün olan Ferri çim biçme makinesi, çiftlik çevresindeki bakım görevleri için idealdir. Bu yenilikçi çim biçme makinelerinde NSK Agri Disk Poyralarının avantajları öne çıkıyor; hareket sırasında yüksek eksenel ve eğik açılı kuvvetlerin etkisini azaltan, bölünmüş bir iç bileziğe sahip çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar. NSK, sağlam bir ünite içinde mahfazalı olan Agri Disk Poyralarını müşteriye özel boyutlarda ve hem kirletici girişini hem de gres sızıntısını önleyen labirent ve kontak keçe tasarımlarının bir kombinasyonuyla birlikte sunuyor.

NSK ayrıca üzüm bağlarında ve meyve bahçelerinde zararlı otları mekanik olarak ayıklamak için kullanılan Adelhelm makaralı çapasını da sergileyecek. Bu mekanik toprak işleme sistemi, kimyasal içermeyen zararlı ot ayıklama olanağı sunarken aynı zamanda toprağın elverişli bir şekilde ekime hazırlanmasını sağlar. Harici bir tahrik gerektirmeyen bu döner çapalarda kullanılan NSK Agri Disk Poyraları, taş, toz, kir, nem ve şok/darbe yüklerinin varlığını içeren zorlu çalışma koşullarında düşük sürtünmeli bir makara dönüşü sağlar.

Agri Disk Poyraları ve dolayısıyla bunların kullanıldığı ekipman, aşırı yük altında dahi pazarda mevcut olan diğer çözümlerden birkaç kat daha uzun bir hizmet ömrü sunar. Ayrıca, bu uygun maliyetli, kendinden yağlamalı, kuruluma hazır ünitelerin modüler yapısı, özel ihtiyaçlara hızlı uyumu garanti eder.

NSK, Agritechnica 2023 fuarında ayrıca çoğu Almanya'nın Munderkingen kasabasında faaliyet gösteren Neuweg fabrikasında üretilen, tarım sektörüne özel diğer birçok yenilikçi rulmanı da ziyaretçilere sunacaktır. 1954 yılında önde gelen bir tarım makinaları üreticisi için makaralı rulman üretim tesisi olarak kurulan ve 1990 yılında NSK tarafından devralınan tesis, özellikle esnek üretim olanaklarına sahiptir. Bu sayede, müşteriye özel makaralı rulmanlara yönelik olarak küçük parti boyutlarında bile yüksek verimlilikle üretim potansiyelinin yaratılması mümkün olmaktadır.

NSK Tarım Teknolojileri Endüstrisi Müdürü Gregory Paczek, "Tarım makinalarında makaralı rulmanların çalışma koşulları konusunda onlarca yıllık deneyime ve bilgi birikimine sahibiz" diyor ve ekliyor: "Agritechnica fuarı ziyaretçilerinin keşfedeceği gibi, yeni ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesinde tarım makineleri üreticilerini destekleme geçmişimiz rakipsizdir."

 

Fotoğraf 1): NSK’nın Agri Disk Poyraları, yüksek eksenel ve eğik açılı kuvvetleri karşılamak için büyük eğik bilyalı rulmanlara, etkili bir keçeye ve doğrudan makineye montaj için flanşlı bir bağlantıya sahiptir

The FarmDroid FD20 uses NSK’s 6004 series precision deep-groove ball bearings with DDU seal on both sides to prevent the ingress of contamination in harsh operating conditions. Photo: FarmDroid

Picture 2): The FarmDroid FD20 uses NSK’s 6004 series precision deep-groove ball bearings with DDU seal on both sides to prevent the ingress of contamination in harsh operating conditions. Photo: FarmDroid

NSK Agri Disc Hubs feature large angular contact ball bearings to accommodate high axial and tilting forces, an effective seal and a flange connection for direct machine mounting. Photo: NSK

Picture 3): NSK Agri Disc Hubs feature large angular contact ball bearings to accommodate high axial and tilting forces, an effective seal and a flange connection for direct machine mounting. Photo: NSK

İletişim Arama

Arama yap
Anahtar kelime ile ara veya filtre listesinden seç