Mood, Press, News

Lineer Hareket Kontrol - 19/06/2023

Yeni NSK S1 tespit parçası

NSK S1, vidalı miller için küresel pazara arz edilen ilk biyoplastik bilya tutucu parçasıdır. %100 yenilenebilir biyolojik kaynaklardan (çoğunlukla bitkilerden) imal edilen yeni bilya tutucu parçası için biyoplastik kullanımı, yaşam döngüsü boyunca karbon ayak izini geleneksel malzemelerin kullanımına kıyasla %90 oranında azaltmaktadır. 

Bu kapsamda geliştirme, karbon emisyonlarını azaltmak ve giderek daha sıkı hale gelen mevzuat gerekliliklerini karşılamak isteyen, Avrupa’da faaliyet gösteren imalatçılar için çevresel olarak sürdürülebilir bir seçim olarak sunulmaktadır.

Sürdürülebilir çözümler için artan ihtiyacı vurgulamak amacıyla, Avrupa Komisyonu Mart 2023'te Net Sıfır Sanayi Yasası 'nı yayınladı. AB Yeşil Mutabakat Sanayi Planının önemli bir parçası olan Yasa, Avrupa'nın net sıfır ürün üretim ekosistemini güçlendirmek için bir düzenleyici önlemler çerçevesi önermektedir. Birçok ülke artık karbon nötr girişimler konusundaki hamlelerini geliştirmek istiyor, bu da çok çeşitli endüstriyel makinelerde düşük karbonlu ve çevresel önlemlerin giderek daha fazla gerekli olduğu anlamına geliyor.

NSK, karbon nötr bir şirket olma yolunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmektedir. Bu anlayışın bir parçası olarak şirket, karbon emisyonlarını azaltmada geleneksel olarak fosil yakıtlardan elde edilen plastiklerden daha etkili olan biyoplastik kullanımını artırıyor. Vidalı miller, her türlü endüstriyel makine ve sistemde yaygın olarak tercih edilmesi nedeniyle önemli bir odak alanıdır.

Vidalı miller, güç aktarma ve hareketi dönüştürmede (dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürme) oldukça verimlidir ve önemli enerji tasarrufu sağlar. Son yıllarda, enjeksiyon kalıplama makineleri ve servo pres makineleri, güç tüketimini azaltmak amacıyla servomotorlar ve vidalı miller kullanarak hidrolik tahrik sistemlerinden elektrikli tahrik sistemlerine geçen birçok makine türü arasında yer almaktadır. Bu tür endüstri eğilimleri göz önüne alındığında, vidalı millere olan talebin özellikle sürdürülebilir çözümler mevcut olduğu takdirde büyümeye devam edeceği öngörülmektedir.

NSK'nın vidalı miller (50-200 mm çapında) için geliştirdiği S1 biyoplastik bilya tutucu parçası, sıfır karbon hedefine ulaşılmasına daha fazla katkı sağlamaktadır. NSK, malzeme teknolojisindeki uzmanlığına dayanarak, DSM'nin EcoPaXX® biyoplastiğini (bitki kaynaklı yüksek performanslı bir poliamid) tespit parçası malzemesi olarak seçerek doğruladı. Burada belirtmek gerekirse, bilya tutucu parçaları, bilyaların birbirine çarpmasını ve hasar görmesini önlemek için bilyalar arasına yerleştirilir.

NSK, geliştirme sürecini optimize etmek ve hızlandırmak için dijital kopyalama teknolojisini kullandı. Bu gelişmiş süreç sayesinde boyutlar, şekil, deformasyon ve mukavemet gibi temel parametrelerin simülasyonu yoluyla kısa sürede geleneksel bir ürünle aynı performansa sahip bir biyoplastik tespit parçasının oluşturulması sağlanmıştır. Kısacası, müşteriler artık NSK vidalı millerinin sahip olduğu aynı mükemmel performans seviyelerini elde ederken aynı zamanda çok daha düşük karbon emisyonu avantajından da yararlanabilirler.

Yeni NSK S1 tutma parçası için biyoplastik kullanımı, kullanım ömrü boyunca karbon ayak izini %90 oranında azaltır

Fotoğraf: Yeni NSK S1 tespit parçası için biyoplastik kullanımı, yaşam döngüsü boyunca karbon ayak izini %90 oranında azaltmaktadır.

- Fotoğraf 1): Kastor bitkilerinden yapılan biyoplastik
- Fotoğraf 2): Vidalı Miller için NSK S1 biyoplastik tespit parçası

Fotoğraf 3): NSK'nın birinci sınıf Vidalı Millerinde kullanılır

NSK, dijital ikiz teknolojisini geliştirme sırasında biyoplastikten emin olmak için kullandı. product could offer the same performance as a conventional retaining piece

Fotoğraf : NSK, biyoplastik ürünün geleneksel bir tepit parçası ile aynı performansı sunabilmesini sağlamak amacıyla geliştirme sürecinde dijital ikiz teknolojisini kullandı.

 

İletişim Arama

Arama yap
Anahtar kelime ile ara veya filtre listesinden seç