Mood, Press, News

Kurumsal - 30/10/2023

NSK Italy was among the partner sponsors of the Race Up team of the University of Padua at the XVIII edition of Formula SAE. Photo: University of Padua

NSK İtalya, öğrenciler için prestijli bir uluslararası araba yarışları etkinliği olan Formula SAE 18. serisinde Padua Üniversitesi’nin işbirliği sponsorları arasında olmaktan gurur duydu. Padua Üniversitesi bu yıl gerçekleştirilen yarışmada diğer 56 yarış takımı karşısında mücadele etti ve NSK tarafından tedarik edilen yüksek performanslı rulmanların da yardımıyla birçok başarılı sonuca imza attı.

Tarihi 1981 yılına kadar uzanan Formula SAE, üniversite öğrencilerinin bir yarış aracı tasarlayıp üretmesini içeren uluslararası bir mühendislik yarışmasıdır. Takımlar küçük “Formula” tipi yarış araçları tasarlamak, geliştirmek ve hazırlamak için 8 ila 12 ay çalıştıktan sonra, bu araçlar teknik inceleme, maliyet, sunum, mühendislik tasarımı, solo performans denemeleri ve dayanıklılık dahil olmak üzere bir dizi statik ve dinamik etkinlikler sırasında hakemler tarafından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

20 ülkeden yaklaşık 1.600 öğrenci yarışmanın 18. serisine katıldı. 17 farklı üniversiteden ve İtalya’dan 22 takım dahil olmak üzere, 47’si Avrupa’dan toplam 56 takım yarışmaya katılım gösterdi.

NSK, 1E (elektrikli otomobil) klasmanında yarışan yarış aracına yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip rulmanları tedarik ederek Padua Üniversitesi takımına destek olurken, İtalya’da gerçekleştirilen etkinlikte takım, 30’dan fazla katılımcı arasından 4. oldu. Bununla birlikte, en büyük zafer, Macaristan’da gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında, Race UP takımı (Padua Üniversitesi) tarafından geliştirilen prototip elektrikli araçla ilk defa 22 km mesafe kat edilen 28 tur testi kapsamındaki dayanıklılık etkinliğini tamamladığında geldi.

Netice itibarıyla, yarış pistinde elde edilen sonuçlara, bir yıl boyunca devam eden azimli çalışmaların sonucunda ulaşıldı. Bu başarıda, Padua Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tasarım ekibi ile aralarında NSK İtalya’nın da bulunduğu sponsor şirketler arasındaki yakın işbirliğinin önemi yadsınamaz. NSK İtalya, Formula SAE 2023 etkinliğinde elde edilen bu prestijli sonucu paylaşmaktan mutluluk duyar ve gelecekte de bu başarılı işbirliğinin devamını temenni eder.ering and the sponsoring companies, including NSK Italy, is paramount. NSK Italy is pleased to share in this prestigious result at Formula SAE 2023 and wishes for a fruitful collaboration moving forward.

 

Fotoğraf 1): NSK İtalya, Formula SAE 18. serisinde Padua Üniversitesi’nin Race Up takımının iş birliği sponsorları arasındaydı. Fotoğraf: Padua Üniversitesi

NSK İtalya, 1E klasmanında yarışan elektrikli otomobilde kullanılan rulmanların tedarikçisi olarak Padua Üniversitesi takımını destekledi. Fotoğraf: Padua Üniversitesi

Fotoğraf 2): NSK İtalya, 1E klasmanında yarışan elektrikli otomobilde kullanılan rulmanların tedarikçisi olarak Padua Üniversitesi takımını destekledi. Fotoğraf: Padua Üniversitesi

İletişim Arama

Arama yap
Anahtar kelime ile ara veya filtre listesinden seç