Rulmanlar - 08/07/2024

NSK’s ROBUSTDYNA angular contact ball bearings for machine tool spindles facilitate easier machining of challenging materials such as Inconel, titanium and composites

Hareket kontrol teknolojilerinde küresel bir lider olan NSK Europe, takım tezgâhlarına yönelik en son çözümlerini sergilemek için yakında gerçekleştirilecek olan AMB 2024 uluslararası metal işleme fuarına (Stuttgart, Almanya, 10-14 Eylül 2024) katılacak.

Yenilikçi NSK rulmanları, vidalı milleri ve lineer (doğrusal) kılavuzları hem makina kullanıcıları hem de imalatçıları için önemli avantajlar sağlayabilir.

Rulmanlar, hassas işlenmiş bileşenler imal etmek için takım tezgâhlarının kullanılmasında esas olarak önemli bir yer tutmaktadır. AMB 2024 fuarındaki en yeni NSK ürünleri arasında öne çıkan ürün, takım tezgâhlarında kullanılan iş milleri için ROBUSTDYNA eğik bilyalı rulman olacaktır. Bu ultra yüksek hızlı, yüksek yük kapasiteli rulman, hem talaşlı işleme hem de yüzey bitirme işlemleri sırasında olağanüstü performansı sayesinde çok yönlü işleme imkânı sunar.

ROBUSTDYNA rulmanlarında daha büyük bilyaların kullanılması, bu yenilikçi ürünün maksimum yük kapasitesini önceki nesil ürüne kıyasla %15'e kadar artırmaktadır. Kullanıcılar bu rulmanlar sayesinde inkonel, titanyum ve kompozit malzemeler gibi işlenmesi zor olan malzemeleri daha zahmetsiz bir şekilde işleyebilirler. Üç kata kadar daha uzun yorulma ömrü (dinamik yük oranı) ile  ROBUSTDYNA rulmanları, hem ağır hizmet tipini hem de yüksek hızlı işlemeyi destekler.

NSK’nın AMB standında öne çıkan diğer bir ürün de genellikle takım tezgâhlarının ana iş milinde bulunan eğik bilyalı rulmanlar için geliştirilen SURSAVE (TSR) rulman kafesi olacaktır. Dış bilezik kılavuzlu, PPS reçineli SURSAVE rulman kafesi, geleneksel rulmanlara göre %20 daha az sürtünme üretmektedir. Bu nedenle makina atölyeleri, iş milinin daha az ısıl genleşmesi sayesinde enerji tasarrufu ve daha yüksek iş parçası hassasiyeti gibi avantajlardan yararlanabilir.

En son vidalı mil yeniliklerini arayan AMB fuarı ziyaretçileri için, NSK’nın ürün portföyüne yapılan son eklemeler arasında şirketin yüksek hassasiyet gerektiren takım tezgâhları için geliştirdiği yeni nesil ürünleri de bulunmaktadır. Daha az hareket hatası ve “ikincil  kadran arızası” durumunun ortaya çıkmaması sayesinde bu vidalı mil, cilalama/perdahlama işlemlerinin ikinci defa tekrarlanmasına  olan ihtiyacı azaltarak veya tamamen ortadan kaldırarak üretimi hızlandırır. Buna ek olarak, daha düşük tahrik torku sayesinde enerji tüketiminde tasarruf sağlar.

NSK, ayrıca yakın zamanda geliştirdiği düşük sıcaklık üreten vidalı milini de sergileyecektir. Bu yenilikçi üründe sürtünme kaybı/ısı üretimi, aynı sertlikte geleneksel vidalı miller ile kıyaslandığında %45 daha düşüktür ve kullanıcıların konum hassasiyetini korumasına yardımcı olur. Ayrıca, düşük sıcaklık üreten vidalı mil, soğutma gereksinimlerini azaltarak, hatta ortadan kaldırarak takım tezgâhlarının enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

Birçok yeni takım tezgâhının başarısının merkezinde yer alan diğer bileşenler de lineer kılavuzlardır. NSK’nın AMB fuarında sergileyeceği ürünler arasında özellikle yakın zamanda piyasaya sürülen DH/DS serisi uzun ömürlü lineer kılavuzlar öne çıkmaktadır. DH/DS serisi lineer kılavuzlar, sınıfında lider dinamik yük oranı ile şirketin geleneksel NH/NS serisi lineer kılavuzlarının çalışma mesafesinin iki katından fazlasını sunmaktadır. Bu gelişmiş ürün ayrıca daha küçük lineer kılavuzların kullanılması sayesinde hem makina ağırlığını hem de enerji tüketimini azaltarak hacim küçültmeyi kolaylaştırır.

Fuarda diğer yenilikçi NSK ürünleri arasında kanıtlanmış RA serisi makaralı kılavuzlar da yer alacaktır. Kızağın alt tarafından kirleticilerin girişini önleyen yüksek derecede toza dayanıklı keçeleri ile RA serisi makaralı kılavuzlara sahip takım tezgâhları, zorlu  çalışma ortamlarında yüksek güvenilirlik sağlar.

AMB 2024 fuarı boyunca Salon 2'de C44 Standında şirketin hareket kontrol ürünlerinin yenilikçiliğini ve kalitesini ziyaretçilere tanıtmak için NSK uzmanlarından oluşan bir ekip hazır bulunacaktır.

 

 

FotoğrafNSK'nın takım tezgâhı iş milleri için ROBUSTDYNA eğik bilyalı rulmanları, inkonel, titanyum ve kompozit malzemeler gibi işlenmesi zor olan malzemelerin daha zahmetsiz bir şekilde işlenmesini kolaylaştırır.