Servisler - 28/10/2024
Medica 2024: NSK robotları, önemli hastane çalışanlarının yükünü hafifletiyor

NSK, zorlu koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak için tasarladığı robotik çözümlerindeki en son gelişmeleri, 11-14 Kasım tarihlerinde Düsseldorf, Almanya’da düzenlenecek Medica 2024 fuarında sergileyecek. Avrupa'da ilk kez tanıtılacak motorlu bir sedye yardım robotu, serginin en önemli parçası olacak. 9. Salon'daki B16 Standında sergilenecek diğer ürünler arasında, rejeneratif tıp ve hücresel tıbbi uygulamalar için ultra düşük partikül emisyonu ve dekontaminasyona dayanıklı özellikler sunan bir aktüatör de yer alacak. Tıbbi sektöre özel çeşitli rulman ve lineer hareket çözümleri de fuarda ilgi odağı olarak yerini alacak.
Robotların tıbbi tesislerde devreye alınması, geleneksel olarak önemli maliyet ve işgücü gerektirir; hatta bazen gerekli alan ve koşulları sağlamak adına tesisin yeniden inşa edilmesini bile zorunlu kılabilir. Bu devreye alma zorluğu, şimdiye kadar tıbbi tesislerde robotların yaygınlaşmasını engellemiştir. Medica 2024 fuarında bulunan NSK standını ziyaret edenler, robot maliyetlerini asgariye indiren ve devreye almayı hızlandıran yeni bir çözümü keşfedecek.
NSK'nın sedye yardım robotu Avrupa'da ilk kez tanıtılıyor. Bu yenilikçi motorlu cihaz, etkin bir kaldırma mekanizması ile bir sedyenin tabanına kolayca bağlanır. Bir motor tahriki ve düşük profilli hareketli tekerlekler, sarsıntısız harekete geçme, hızlanma ve yavaşlamanın yanı sıra dar açılı dönüşleri de kolaylaştırır. Tek elle kablosuz uzaktan kumanda ile zahmetsizce çalıştırılan robot, önemli sağlık çalışanlarını hastaneler ve sağlık tesisleri etrafında sedyeler ve tıbbi malzeme arabaları gibi ağır nesneleri taşıma yükünden kurtarmanın uygun maliyetli bir yolunu temsil ediyor.
Ayrıca Avrupa'da yine bir ilk olarak, ultra düşük partikül emisyonları ve dekontaminasyona dayanıklı özellikler sunan yeni bir NSK aktüatörü tanıtılacak olup; bu yenilikçi ürün, rejeneratif ve hücresel tıp sektörünün ihtiyaçlarına odaklanarak tasarlanmış ve üretilmiş dünyanın ilk aktüatörü olacaktır. Hücre hazırlama ve diğer steril veya aseptik işleme tekniklerinin otomasyonuna büyük katkı sağlayan bu aktüatör, tescilli NSK yüzey işleme teknolojisi ve yeni geliştirilen gres ile donatılmıştır. Daha da önemlisi, bu ürün, tıbbi sektöre hizmet sağlayan ekipman üreticilerinin üstlenmesi gereken partikül emisyonları ve dekontaminasyon direnci ile ilgili performans değerlendirme testlerinin yükünü azaltmaktadır.
NSK, standının başka bir alanında, tıbbi sektöre özel çeşitli rulman ve lineer hareket çözümleriyle de dikkatleri üzerine çekecektir. Serginin odağında, NSK'nın hava türbinli dental el aletleri için geliştirdiği QuickStop rulmanları da yer alacaktır. Bu rulmanlar, 400.000 devir/dk'dan fazla ultra yüksek dönme hızı ile birlikte 0,7 saniye veya daha kısa sürede ultra hızlı durdurma süreleri sunarak güvenli ve konforlu diş tedavisini destekleyen üstün el aleti tepkisi ve performansı sağlar. Söz konusu rulmanların diğer önemli özellikleri arasında, artıkların “geri emişini” önleme ve rulman ile el aletinin bileşenlerinin iç kısmında kaynak yönünde bakteri oluşumunu azaltma yer almaktadır.
Sergide dikkat çeken rulman ürünleri arasında NSK'nın tamamen seramik (oksit bazlı) manyetik olmayan rulmanları da bulunmaktadır. Seramik dış/iç bilezikler ve bilyalar içeren bu gelişmiş rulmanlar, normal atmosfer basıncında ve vakumda korozyona karşı mükemmel direnç sağlayan, kendinden yağlamalı fluoresin kafesler ile donatılmıştır. NSK ayrıca dünyanın en küçük sınıf sabit bilyalı rulmanlarını sergilemeye hazırlanıyor. Paslanmaz çelikten üretilen bu yüksek hassasiyetli, düşük gürültülü rulmanlar, AFBMA ABEC-5 ve JIS P5 dâhil olmak üzere uluslararası standartlara uygundur.
“Küçük” temasını koruyan NSK, büyük dişli, yüksek hızlı, düşük gürültülü vidalı millerin minyatür serisi ile NSK'nın PU/PE serisi lineer kılavuzları için yüksek yük kapasitesine sahip, rastgele eşleşen ürünlerini de sunacaktır.
NSK'nın yardımsever uzmanlardan oluşan ekibi, hem mevcut zorluklar hem de yeni projeler için en uygun çözümleri tartışmak ve ziyaretçilerin sorularını yanıtlamak amacıyla Medica 2024 fuarı boyunca NSK standında hazır bulunacaktır.
Fotoğraf: NSK'nın sedye yardım robotu, Medica 2024 fuarı kapsamında Avrupa'da ilk kez tanıtılıyor
Paylaş