Kurumsal - 02/09/2024
NSK, Romanya’da yeni ofis açıyor

NSK Europe, Romanya'nın Ploieşti şehrinde yeni bir şubesinin açıldığını duyurmaktan mutluluk duyar. NSK Europe'un EIBU coğrafi genişleme planı kapsamında kurulan yeni ofis, Eylül 2024'ün sonunda tamamen devreye alınmış olacak.
Hızla gelişen bir pazara sahip dinamik bir ülkede varlık göstermeye istekli olan NSK’nın bu hamleye yönelik planları son iki yıldır devam ediyordu. Ploieşti, başlı başına Romanya'daki en büyük sanayi merkezlerinden biri olup, Bükreş Havalimanı'na yakın ve NSK'ya Güneydoğu Avrupa'da iş faaliyetlerini geliştirmek için ek fırsatlar sunacaktır.
Yeni ofis, Romanya genelinde satış birimleri, müşteri hizmetleri ve daha kapsamlı teknik destek sağlayacaktır. Romanya sanayisinin konumu göz önüne alındığında, çelik, çimento ile taş ocağı ve madencilik sektörleri de dâhil farklı sektörler için makaralı rulmanlar ve daha ağır ve büyük boyutlu rulmanların yüksek talep görmesi beklense de, yeni bölge ofisi tüm NSK ürün yelpazesini sunacaktır.
Valentin Blanaru, Romanya Bölge Müdürü görevini kabul ederek yeni ofisin sorumluluğuna atanmıştır. Blanaru, son 15 yıldır NSK bünyesinde çalışmaktadır ve sorumlu olduğu yeni bölgesindeki satış ve müşteri destek faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenecektir.
Blanaru, "Bu fırsatın bana sunulmasından memnuniyet duyuyorum ve müşterilerimizin hak ettiği satış, mühendislik ve müşteri hizmetleri desteğini sağlayabilecek güçlü bir yerel ekip oluşturmayı dört gözle bekliyorum" dedi. "Romanya için iddialı bir vizyonumuz var ve müşterilerimize mümkün olan en iyi desteği sağlamak için NSK Europe'un güçlü yönlerini yerel pazara uyarlamayı dört gözle bekliyorum.
“Teknik danışmanlık da dâhil olmak üzere, güçlü Ar-Ge kaynaklarımız ve Sektör Müdürümüzün uzmanlığından tam olarak yararlanacağımız eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunacağız. Ayrıca, satış büyümesini destekleyerek yeni fırsatlar yaratmak amacıyla distribütörlerimizle birlikte çalışacağımız AIP Katma Değer Programımızı yeniden başlatacağız.”
Blanaru, NSK'nın Avrupa Endüstriyel İş Birimi OEM Direktörü Maciej Piatkowski'ye bağlı olacak. Bay Piatkowski, "NSK’nın Polonya'daki varlığı ile Doğu Avrupa'da 20 yılı aşan deneyimi sayesinde Romanya'daki endüstriyel ortamın sektör odaklı yaklaşımımızla mükemmel bir şekilde uyumlu olacağından eminiz" dedi.
"Romanya'yı bizim için hızlı gelişen ve cazip bir pazarın yanı sıra Güneydoğu Avrupa'daki varlığımızı geliştirmek için mükemmel bir üs olarak belirledik." Bay Piatkowski, Bay Blanaru hakkında şunları söyledi: "Valentin, NSK'daki 15 yılı boyunca bu yeni zorluğun üstesinden gelmek için pazar ve müşteri bilgisine sahip olduğunu kanıtladı. Kendisi, yeni bölgede satış, mühendislik ve müşteri destek hizmetleri organizasyonumuzu geliştirmek için gereken mükemmel deneyime sahiptir."
Fotoğraf: NSK’nın Romanya'nın Ploieşti şehrindeki yeni ofisi
Paylaş