Son Haberler
Sonuçlar:
NSK Europe, İnsan Kaynakları (İK), Hukuk ve Uyumdan Sorumlu Yeni Kıdemli Direktör Ataması
(2024-11-11)
Johannes Bornmueller, dünyanın önde gelen hareket ve kontrol teknolojileri üreticilerinden NSK bünyesinde İnsan Kaynakları (İK), Hukuk ve Uyumdan sorumlu yeni Kıdemli Direktör olarak göreve başlamıştır
Medica 2024: NSK robotları, önemli hastane çalışanlarının yükünü hafifletiyor
(2024-10-28)
NSK, zorlu koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak için tasarladığı robotik çözümlerindeki en son gelişmeleri, 11-14 Kasım tarihlerinde Düsseldorf, Almanya’da düzenlenecek Medica 2024 fuarında sergileyecek.
NSK, Biyoekonomi Alanında İş Birliğini Güçlendirmek için CHITOSE Group’a Yatırım Yapıyor
(2024-10-22)
Dünyanın önde gelen hareket ve kontrol uzmanlarından biri olan NSK, küresel biyoekonomiye öncülük eden biyoteknoloji şirketlerinden oluşan CHITOSE Group'a 500 milyon Yen (Eylül 2024 itibarıyla yaklaşık 3,1 milyon Euro) yatırım yapıyor.
Yeni NSK gaz türbini jeneratör rulmanı daha uzun eVTOL uçuşlarını destekliyoror
(2024-09-16)
NSK, özellikle büyük dronlar dâhil olmak üzere hava araçlarının elektrikli dikey kalkış ve inişlerinde (eVTOL) kullanımayönelik yeni bir gaz türbini jeneratör rulmanını piyasaya sürdü.
NSK yük oranlarında çığır açıyor
(2024-09-09)
NSK, dünyada bir ilk olarak, makaralı rulmanların ömrünü, boyutlarına ve rulmanların imal edildiği çelikte bulunan metal dışı kalıntıların miktarına göre doğru şekilde tahmin etmek için yeni bir yöntem geliştirdi.
NSK, Romanya’da yeni ofis açıyor
(2024-09-02)
NSK Europe, Romanya'nın Ploieşti şehrinde yeni bir şubesinin açıldığını duyurmaktan mutluluk duyar. NSK Europe'un EIBU coğrafi genişleme planı kapsamında kurulan yeni ofis, Eylül 2024'ün sonunda tamamen devreye alınmış olacak.
NSK servo motorlar için düşük partikül emisyonlu rulmanları piyasaya sürdü
(2024-08-27)
NSK, servo motorlarda gres ve yağ gibi partikül maddelerin emisyonunu azaltan yüksek performanslı bir rulmanı piyasaya sürüyor. Bu çığır açan gelişme, robotlar gibi kritik endüstriyel makinaların kararlı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunacaktır.
Neuweg Fertigung GmbH’ın Yeni Sahipleri
(2024-08-01)
NSK, Munderkingen merkezli Alman yan kuruluşu Neuweg Fertigung GmbH'nin İngiliz yatırımcı Stephen Lord ve mevcut çalışanları Willi Castro Santanella ve Dominik Szell'e satıldığını duyurdu. Satış, 1 Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.
NSK hareket kontrol çözümlerinin nasıl daha iyi işleme sonuçları sunduğunu keşfedin
(2024-07-08)
Hareket kontrol teknolojilerinde küresel bir lider olan NSK Europe, takım tezgâhlarına yönelik en son çözümlerini sergilemek için yakında gerçekleştirilecek olan AMB 2024 uluslararası metal işleme fuarına (Stuttgart, Almanya, 10-14 Eylül 2024) katılacak.
NSK, InnoTrans 2024’te Avrupa demiryolu sektörünün en yüksek hıza ulaşmasına yardımcı oluyor
(2024-07-02)
NSK, rulmanlardaki inovasyon çalışmalarının Avrupa demiryolu sektörünün artan tüketici taleplerine ayak uydurmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermek için önümüzdeki günlerde düzenlenecek InnoTrans 2024 uluslararası taşımacılık teknolojisi ticaret fuarına (Berlin, 24-27 Eylül) katılacak.
Yeni kesme tesisi, Avrupa’da NSK lineer kılavuz kullanıcıları için teslim sürelerini azaltacak
(2024-04-22)
NSK'nın sınıfının lideri lineer kılavuzlarının Avrupa’da faaliyet gösteren kullanıcıları artık NSK'nın Hollanda'daki yeni son teknoloji ürünü kesim tesisinden yararlanabilirler.
NSK, ortak çalışmayla son derece özelleştirilebilir robot el sistemi geliştiriyor
(2024-03-25)
NSK ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, özellikle hizmet sektöründe manuel görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olacak bir robot el sistemi geliştiriyor.
NSK, sahada kullanım için gres bozulması teşhis teknolojisi geliştirdi
(2024-03-11)
NSK dünyada bir ilki geliştiriyor: Yağlama için kullanılan gresin kalan ömrünü yüksek hassasiyetle, hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etme yöntemi.
NSK prestijli üç ödülün sahibi oldu
(2024-02-26)
Rulman ve lineer hareket çözümlerinde dünya lideri olan NSK, 2023 yılını teknik başarı, ÇSY (çevre, sosyal ve yönetişim), personel çeşitliliği ve kapsayıcılığı dahil olmak üzere bir dizi önemli iş alanındaki yenilikçi çalışmalarını yansıtan üç önemli ödül ve takdirle kutlayarak bitirdi.
Elektrikli enjeksiyon kalıp makinaları, yeni NSK vidalı millerin avantajlarından yararlanıyor
(2024-02-12)
NSK, yüksek yük altında çalışan tahrik sistemi uygulamaları için vidalı millerin yüksek hızlı, ısıya dayanıklı bir türü olan gelişmiş HTF-SRM serisini piyasaya sürüyor.
NSK, hizmet robotu uygulamaları için Active Caster ünitesini geliştirdi
(2024-01-15)
Hareket kontrolü uzmanlığıyla dünya lideri olan NSK'nın geliştirme mühendislerinden oluşan uzman ekibi, insanlarla yan yana çalışan robotları daha fazla iş yerinde yaygınlaştırma çalışmalarının bir parçası olarak yardımcı robotların (cobot) hareket kabiliyetini geliştirmenin yeni bir yolunu buldu: ...
Dünyada bir ilk: Ultrasonik muayene ile rulman ömrünün çok daha yüksek bir doğrulukla tahmin edilmesi artık mümkün
(2024-01-08)
NSK, yıllarca devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından birçok rulmanın temel dinamik yük oranını, eşdeğer yuvarlanma temas yorulması ömrünün iki katına kadar artacak şekilde revize etmektedir (tasarım veya malzemelerde herhangi bir değişiklik olmadan).
Paylaş