Rulman Hediyeleri – NSK Ürün Portföyü
Geçen hafta, NSK'nın ürün sağladığı bazı sektörleri anlatan bir e-posta göndermiştik; bu hafta o ürünlerden bazılarına daha yakından bakmak istiyoruz. Yüz yılı aşan kuruluşumuzdan bu yana, oluşturduğumuz zengin mühendislik mükemmeliği geçmişimiz, bugün ürettiğimiz geniş yelpazedeki ürünlerde kendini gösteriyor...
Rulmanlar
NSK’nın ürün portföyünün kalbinde, rulmanlarımız yer alıyor. Farklı ortamlara, koşullara ve uygulamalara yönelik olarak tasarlanmış birçok farklı ürün sunuyoruz.
Bilyalı Rulmanlar
Bilyalı rulmanlar, bir rulman hayal ettiğinizde aklınıza gelen ilk şeydir. Dünyada en yaygın olarak kullanılan rulman türüdür ve çok yönlülüğü ve basitliği nedeniyle takdir edilmektedir. NSK, tam bir bilyalı rulman yelpazesi sunmakta ve bunların bazı ana özellikleri arasında farklı kafes türleri, yüksek kaliteli çelik, gelişmiş yağlama teknolojisi, patentli keçeler ve çok hassas işlenmiş yuvarlanma yolları bulunmaktadır.
Angular Contact Ball Bearings
Açısal temaslı bilyalı rulmanları ayıran özellik, belirli bir temas açısına sahip olmalarıdır; bu, aynı anda önemli eksenel yükler ile radyal yükleri taşıma yeteneği sağlar. NSK, bu rulmanları çeşitli tasarımlarda sunmakta, bunlar arasında tek sıra ve çok sıra konfigürasyonları bulunmaktadır; bu da yüksek hızlı uygulamalarda, örneğin işleme merkezi milleri ve otomotiv motorlarında üstün performans sağlar.
Silindirik Makaralı Rulmanlar
İsminin de belirttiği gibi bu rulmanlar, bilya yerine makaralar içerir. Makaralar, daha büyük bir temas alanı sunarak, silindirik makaralı rulmanların çok daha büyük yükleri taşımasına olanak tanır. NSK’nın silindirik makaralı rulmanları, iş makineleri, otomotiv şanzımanları ve demiryolları gibi yüksek yük taşıma kapasitesinin kritik olduğu zorlu uygulamalarda kullanılmaktadır.
Oynak Makaralı Rulmanlar
Oynak makaralı rulmanlar, silindirik akrabalarına göre daha büyük bir yüzeye sahiptir ve varil şeklindeki makaraları onlara daha yüksek yükleri taşıma yeteneği sağlar.
NSK’nın sunduğu ürünler, yüksek radyal yükler, ağır yükler ve darbe yükleriyle karşılaşan ekipmanlar için uygundur. Örnekler arasında madencilik ekipmanı, dişli kutuları, hava ön ısıtıcıları, ekstrüderler, santrifüj ayırıcılar ve inşaat, çelik üretimi ve kağıt üretimi sektörlerine ait makineler bulunmaktadır.
Süper Hassas Rulmanlar
Newark, İngiltere'de üretilen NSK’nın Süper Hassas Rulmanları, özel malzemeler ve üretim hassasiyeti ile performansı bir adım öteye taşır. Bu iyileştirmeler, daha uzun ömür, daha yüksek hızlar, ekipman hassasiyetinin artması ve daha fazlası gibi çeşitli avantajlar sunar.
Süper hassas rulmanlar, bilyalı rulmanlar, makaralı rulmanlar ve vidalı mil destek rulmanları olarak bulunur ve her biri belirli uygulamalar için benzersiz avantajlar sunar.
Rulman Üniteleri
NSK, RHP Self-Lube serisi kendi kendini yağlayan üniteler de dahil olmak üzere geniş bir rulman ünitesi yelpazesi sunar. Ürün portföyü, Self-Lube'un kendisi, Silver-Lube, Life-Lube ve Molded-Oil ünitelerinden oluşur.
Her biri, rulman ve muhafaza olmak üzere iki temel bileşenle gelir ve dış çapı küresel keçeli tek sıra bilyalı rulman ile yatak gövdesine veya flanşlı muhafazaya monte edilmiş uzatılmış bir iç bilezikten oluşur.
Bu, sunduğumuz tüm farklı rulmanların tam bir listesi değildir, bu nedenle, eğer kendiliğinden hizalanan bilyalı rulmanlar, eksenel bilyalı rulmanlar, konik makaralı rulmanlar, plummer bloklar veya diğer çeşitler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, NSK Avrupa web sitesinin Ürünler bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
Lineer Hareket
NSK’nın geniş rulman yelpazesinin yanı sıra, aynı zamanda hassas doğrusal hareket gerektiren uygulamalar için temel ürünler de sunuyoruz.Doğrusal hareket sistemleri, lineer kılavuzlar, vidalı miller ve lineer aktüatörleri içerir.
NSK, aslında vidalı millerin dünyadaki en büyük üreticisidir ve ürünlerimiz, takım tezgahları, enjeksiyon makineleri ve genel makinelerin yanı sıra; yarı iletken ve LCD üretim ekipmanları gibi özel ortamlarda da bulunmaktadır.
Otomotiv Ürünleri
NSK, otomotiv endüstrisini yönlendiren önemli bir rol oynamaktadır ve hem OEM hem de yedek parça müşterileri için bir dizi ürün sağlamaktadır.
Bunlar, motor parçaları, tekerlek poyraları ve debriyaj rulmanlarını içerir ve bunların tümü, hem araç performansını hem de güvenliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Endüstri elektrifikasyona doğru ilerlerken, elektrikli ve hibrit araçların ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirmede de öncü olmaktayız ve sürdürülebilir bir otomotiv geleceğine katkıda bulunmaktayız.
Paylaş