Burada, Orada ve Her Yerde
Genel bakış
Eğer başka bir blogumuzu okuduysanız, bir etkinlik veya sergide ekibimizin bir üyesi ile sohbet ettiyseniz ya da sosyal medya kanallarımızdan birini incelediyseniz, muhtemelen NSK'dan birinin ürünlerimizin "hareket eden her yerde bulunduğu" açıklamasını duyduğunuz olmuştur.
Bu cesur bir iddia ve elbette rulmanlarımızın bir kartalın kanatlarını çırpmasına ya da lineer kılavuzlarımızın tektonik plakaları hareket ettirmesine dair bir iddiada bulunmuyoruz… ancak, birçok farklı ürün ürettiğimiz ve birçok farklı sektöre hizmet verdiğimiz doğrudur ve insan ürünü olup hareket eden her bir üründe hareket ve kontrol ürünlerimizin sürecin ayrılmaz bir parçası olma ihtimali yüksektir.
Kapsamlı bir analiz birkaç sayfa alır, ancak aşağıda yer aldığımız bazı ana sektörler, ürün sağladığımız belirli makineler ve bu ürünlerin neler olabileceği hakkında genel bir bakış bulacaksınız.
Takım Tezgahları
Bilmeyenler için, bir takım tezgahı, elle değil, bir dizi işleme süreci aracılığıyla malzemeleri, tipik olarak metalleri, şekillendirmek veya kesmek için kullanılan, el ile çalıştırılmayan herhangi bir cihazdır. Bunlar, inşaat sektöründen havacılığa kadar çeşitli endüstrilerde kullanılan hassas bileşenler ve parçaların yaratılmasını sağlayarak, büyük bir üretim sürecinin olmazsa olmazıdır.
NSK olarak, takım tezgahları için gerekli temel parçaların tüm geliştirme ve tedarik hizmetini sunan tek üretici olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde rakipsiz lduğuna inandığımız ürün portföyümüz, hem Japonya hem de İngiltere'de üretilen Süper Hassas Rulmanlar, mevcut en hızlı devir hızı kapasitesini sunan iş milleri ve yüksek teknolojimiz sayesinde küresel marka olan vidalı miller ile yüksek hassasiyet ve ürün kalitesini garanti eden üretim teknolojileri kullanılarak üretilen lineer kılavuzları kapsamaktadır.
Çelik ve Metal
Rulmanlar, çelik üretim sürecinin her yerinde bulunur; ham maddelerin bulundurulduğu depodan başlayarak, rafinasyon sürecine kadar. Hemen hemen her tür rulman, bir aşamada kullanılmakta ve her biri, çelik üretimine özgü olan, çelik tozu, bol miktarda su ve ısı, ağır yükler, aşırı titreşimler ve aşırı hızlanma ve yavaşlamayı birleştiren değişken operasyon hızlarını içeren bir çalışma ortamında yer alır.
Tahmin edebileceğiniz gibi, böyle bir ortamda öncelik, uzun bir işletim ömrü ve yüksek güvenilirlikte rulmanlar üretmektir. Neyse ki, NSK, ISO standartlarını karşılayan standart rulmanlardan kendi bağımsız olarak geliştirdiğimiz, yüksek kapasiteli özel çözümlere kadar çelik üretimi için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.
Bir müşterinin bir konvertör, sürekli döküm makinesi veya bir haddehane için bir rulman arayıp aramadığına bakılmaksızın, ihtiyaçları için doğru ürünü bulacağımızdan eminiz.
Taş Ocakları, Madencilik ve İnşaat
İlk bakışta, İnşaatı Taş Ocakları ve Madencilikle birleştirmemizin nedenini merak ediyor olabilirsiniz. Ancak nedeni oldukça basit: her birinde karşılaşılan zorluklar çok benzer. Bu zorluklara, darbelere ve şoklara maruz kalan ağır yükler, yüksek devirli hafif yükler ve düşük devirli ağır yükler dahildir.
Buna ek olarak, bu sektörlerdeki ekipman genellikle dağlar, çöller veya hatta yerin binlerce metre altında gibi uzak bölgelerde kullanılmaktadır. Kullanılan makineler oldukça çeşitlidir – kırıcılar, öğütücüler ve ekskavatörlerden, eleme makineleri, kırıcı, yükleyiciler ve taşıyıcılara kadar birçok makine sürekli olarak çalışmaktadır. Sonuç olarak, arızalar üretim üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve onarımlar genellikle ekipmanın boyutu nedeniyle zordur.
Bu nedenle, madencilik ve inşaat ekipmanlarında kullanılan rulmanların dayanıklı, uzun ömürlü ve son derece güvenilir olması gereği hiç de şaşırtıcı değildir. Neyse ki NSK, ürünlerimizin bu işe uygun olmasını sağlamak için deneyim ve uzmanlığa sahiptir.
Kağıt Üretimi
Kağıt üretim endüstrisi, diğer birçok sektörde olduğu gibi, sürekli olarak verimliliği artırmaya çalışmaktadır ve plansız duruşların verimlilik için en büyük tehditlerden biri olduğunu göz önünde bulundurarak, bu alandaki müşteriler makine parçalarından yüksek düzeyde güvenilirlik talep etmektedir. Modern kağıt üretim makinelerinin tüm bölümlerinde bulunan NSK rulmanlarının, beklenilen en yüksek standartları karşılamak üzere geliştirilmiş olduğunu belirtmekten mutluluk duyarız.
Özellikle, yüksek sıcaklık buharının silindirlerden geçtiği kağıt kurutma makineleri için özel olarak tasarlanmış TL (dayanıklı ve uzun ömürlü) rulmanlarımızla gurur duyuyoruz.
Bu ortamda bulunan rulmanlar, çoğu zaman, şaft ile bilzeik arasındaki sıcaklık farklarından kaynaklanan montaj gerilimi artışı nedeniyle iç bilezikte meydana gelen kırılma gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Ancak, özel bir nitrokarburasyon işlemi sayesinde, TL rulmanlarının iç bileziklerinin kırılma dayanımı artırılmıştır ve yüksek sıcaklıklarda boyutsal stabilite mükemmeldir. Bu nedenle bu rulmanlar, pazarın ezici bir güvenine sahip olmuştur.
Elbette, bu, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin tam bir listesi değildir. Aslında, bu sadece yüzeyden bir bakıştır, ancak sizi burada tüm gün tutmak istemiyoruz. Bu nedenle, hizemt verdiğimiz diğer endüstriler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:
Rüzgar Türbinleri, Demiryolu, Pompa ve Kompresörler, Tarım, Endüstriyel Motorlar, Endüstriyel Şanzımanlar, Gıda & İçecek, Otomotiv, Çimento, Medikal Cihazlar.
Paylaş