Close iup image of CNC machine tool ast 1600x200 dimensions.

NSK uzmanlığı pens kapatma ünitesinin ömrünü uzatıyor


Rulmanlar ne kadar uzun ömürlüdür? Bu, rulmanların türü, kullanıldıkları ortam ve onlardan tolere etmelerini istediğiniz yükler de dahil olmak üzere çok çeşitli faktörlere bağlıdır. Arabanızın tekerleklerindeki rulmanlar sizi sorunsuz bir şekilde 100.000 mil taşıyabilirken, taş ocakları, madenler veya inşaat sektörü gibi bazı zorlu ortamlarda rulmanlar bu kadar uzun süre dayanmayabilir. Kapsam her şeydir, önemli olan bileşenlerinizin güvenli bir şekilde ne kadar dayanacağını bilmektir, böylece duruş sürenizi ve bakımı buna göre planlayabilirsiniz.

 



Ne yazık ki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şirket için bu imkansızdı. Firma bir pens kapatıcı işletiyordu ve makinede kullanılan rulmanlar için 15.000 saatlik bir kullanım ömrü hedeflemişti. Ne yazık ki rulmanlar sadece 100 saat sonra arızalanıyordu. Bu tek seferlik bir sorun değil, şirketin hayati parçaları haftalık olarak değiştirmek zorunda kalmasına neden olan düzenli ve tutarlı bir sorundu. Maliyet ve kayıp üretim süresi açısından sonuçları korkunçtu.

Şirket yardım için bizimle iletişime geçtikten sonra, NSK'nın yüksek eğitimli mühendislerden oluşan ekibi kapsamlı bir Uygulama İncelemesi gerçekleştirdi ve firmanın sorunlarının, pens kapatıcının milinin ön ve arka tarafında bir çift HPS Eğik Bilyalı Rulmanımızın kullanılmasıyla çözülebileceğini önerdi. Bu, üretimde kullanılan eksenel yükleri destekleyemeyen mevcut çift sıralı rulmanın yerine kullanıldı.


"NSK'nın rulmanları ve lineer kılavuzları, arkalarında onlarca yıllık Ar-Ge'nin yanı sıra neredeyse sınırsız mühendislik deneyiminin avantajına sahiptir ve bu nedenle her türlü sorun için bir çözüm sağlayabileceğimizden eminiz. "

NSK'nın Avrupa AIP & Güvenilirlik Müdürü Colin Cook


HPS (Yüksek Performans Standardı) serisi Eğik Bilyalı Rulmanlarımız geleneksel rulmanlardan %15 daha fazla rulman ömrüne sahiptir, gres ömrü açık tip rulmanların bir buçuk katıdır ve ayrıca daha yüksek eksenel rijitlik (optimize edilmiş tasarım ve yüksek kaliteli bilyalar sayesinde), gelişmiş toz ve su direnci, yüksek hız performansı ve geleneksel alternatiflere göre daha sessiz çalışma sunar.



NSK'nın Avrupa AIP & Güvenilirlik Müdürü Colin Cook, “Takım tezgahları sayısız imalat sektöründe temel ekipmanlardır” diyor. 'Yüksek kalitede bitmiş parçalar üretmek için hassas ve tutarlı bir şekilde çalışmaları gerekir. Benzer şekilde, takım tezgahlarını oluşturan bileşenler de güvenilir olmalı ve eldeki görev için mükemmel bir uyum sağlamalıdır. NSK'nın rulmanları ve lineer kılavuzları, arkalarında onlarca yıllık Ar-Ge'nin yanı sıra neredeyse sınırsız mühendislik deneyiminin avantajına sahiptir ve bu nedenle her türlü sorun için bir çözüm sağlayabileceğimizden eminiz.


Amerikan şirketi yeni ürünü ve konfigürasyonu benimsedikten sonra, bu düzenli arızalar geçmişte kaldı. Pens kapatıcı tutarlı bir şekilde ve öncekinden daha düşük bir sıcaklıkta çalışabiliyordu. Bu operasyonel iyileştirmeler şirkete yılda 165.000 € tasarruf sağladı; bu da operasyonunuzda görünüşte küçük değişikliklerin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor.