Otomotiv

İlk kez 1916 yılında Japon pazarına bilyalı rulmanlar sunan NSK, o zamandan günümüze ürün çeşitliliğini genişletmiş ve endüstrinin birçok farklı alanına katkıda bulunmuştur. Şirket, faaliyetlerine başladıktan kısa bir süre sonra özellikle otomotiv ürünleri alanına odaklanmış ve otomotiv pazarına erken bir aşamada giriş yapmıştır. Performansa ve ürün kalitesine önem veren şirketin ticari faaliyetleri, otomotiv endüstrisiyle birlikte aynı hızda gelişme göstermiştir.
NSK, geniş ürün yelpazesi sayesinde, otomobilleri “Sürüş, Direksiyon ve Frenleme” olmak üzere üç önemli işlevinde destekleyerek rakipsizliğini günümüzde de korumaktadır.
NSK’nın otomotiv ürünleri dünya çapında saygın bir marka haline gelmiştir. Doğal olarak şirket, çok çeşitli rulmanlar ile otomatik şanzıman parçaları ve direksiyon mili bağlantı parçaları tedarik etmektedir. Şirket ayrıca 21. yüzyılın kablo kumandalı direksiyon teknolojisine hazır olan elektrikli direksiyon sistemi (EPS) üretimi de gerçekleştirmektedir.
NSK, şirketin rulman ticaretinin sonucu olarak tesis edilen, şirketin tescilli triboloji (sürtünme kontrolü teknolojisi) ve mekatronik teknolojilerindeki gelişmelere dayalı olarak Hareket ve Kontrol teknolojilerini sürekli olarak geliştirmektedir. NSK böylece dünya genelinde tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilmektedir.
Otomobillerde kullanılan çeşitli NSK ürünleri, sürtünme kontrolü sağlayan ve enerji kaybını azaltan işlevsel özellikler ile performans özelliklerine sahiptir. Bu ürünlerin kendi başlarına bile daha az enerji ve kaynak gereksinimi duyulmasına katkıda bulunan çevre dostu ürünler olduğunu söyleyebiliriz.
NSK yeni teknolojisi sayesinde, dünyamıza ve çevreye saygı gösteren, aynı zamanda araç emniyetine ve konforuna katkıda bulunan otomotiv ürünleri tedarik etmeye devam edecektir.
NSK Deneyimi ve Teknolojisi

NSK, kurulduğu 1916 yılından bu yana toplumun ihtiyaçlarını belirleme ve yanıt verme, daha önce hiç kimsenin hayal dahi etmediği yeni hareket teknolojileri sunma konularında öncü olmayı amaçlamıştır. Günümüzde, NSK'nın Motion & Control™ (Hareket ve Kontrol) teknolojisi, dünyanın neredeyse her yerinde mevcuttur. Evlerimizden yüksek teknolojiye sahip fabrikalara, devasa inşaat makinalarından ufak tıbbi cihazlara kadar her yerde.
Otomotiv endüstrisinde, çoğu büyük otomotiv üreticisinin lider tedarikçisi olarak ünümüze yakışır şekilde, NSK çözümleri, sektörün önde gelen elektrikli araç modellerinde halihazırda kullanılmaya başlamıştır. NSK olarak, elektrikli araç ve otonom sürüş sistemleri ile ayrıca sürüş, direksiyon ve frenleme unsurlarından oluşan araç performansının tüm temel işlevleri için yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyoruz, otomotiv endüstrisinin geleceği parlak görünüyor.
Çalışma koşulları: ağır yükler
Haddeleme, presleme, kesme ve derin çekme gibi imalat işlemlerinde metale şekil verilmesi ve işlenmesi nedeniyle çelik, oldukça büyük yüklere maruz kalır. Bu sebeple, kullanılan makinalar ve tezgahlar çok zorlanır.
NSKHPS serisi pirinç veya çelik kafesli oynak makaralı rulmanlar
NSKHPS serisi rulmanlarımız, ağır yükler ve yüksek devirler gibi olağanüstü koşullarda dahi, uzun ömürlüdürler. Standart oynak makaralı rulmanlara kıyasla iki kat daha uzun ömre sahip olup, daha uzun makina çalışma ömrü ve daha düşük bakım maliyetlerini garanti ederler. İyileştirilmiş kafesler ve optimize edilmiş iç yapı, NSKHPS serisi oynak makaralı rulmanları aşınmaya karşı dayanıklı hale getirirken, aynı zamanda, %20 daha yüksek limit hız özelliğini kazandırır.
TAC serisi vidalı mil destek rulmanları ağır yüklere maruz kalsalar dahi, hassasiyet ve güvenilirliği garanti ederler.

Kaporta
Çalışma koşulları: kirli ortamlarda hızlı ivme ve frenlemeyle çalışan azami hassasiyete sahip robotlar
Konveyörler ve robotlar, araç kaporta üretim sürecinin hemen her aşamasında kullanılır. Şasiler ve yan paneller birleştirilirken ya da kaynak yapılırken, robotların hızı ve yönü sürekli olarak değişir, ama yinede azami bir hassasiyetle çalışmak zorundadırlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi kaynak işlemi, üretim hattının kirlenmesine ve sistemin hasar görmesine de neden olabilir.
Lineer Kılavuzlarda NH ve NS Serileri
NSKHPS serisi eğik bilyalı rulmanlar
Keçeli eğik bilyalı rulmanlar
TAC serisi vidalı miller
Konveyör kayışlarındaki rulmanlar için Molded-Oil teknolojisi
NSK’nın sunduğu çözüm, robotların hassasiyetini, hızını ve güvenilirliğini korur. Bileşenlerin uzun ömürlü olması, gerek robotların, gerekse konveyörlerin servis maliyetini düşürür. NSK'nın K1 yağlama ünitesi sayesinde, işlemlerdeki bakım masrafları neredeyse sıfıra indirilmiş olur. Ayrıca, K1 ünitesinin kullanılması ile daha az yağlamaya gereksinim duyulur ve bu da maliyeti ciddi anlamda düşürür.

Çalışma koşulları: korozyon oluşturmaya yatkın yüksek ısı ve kirliliğe maruz ortamlar
En yüksek kalitede çözümleri garantilemek için – örneğin korozyona dayanıklı kusursuz bir görünüm için – araç gövdesi, boyanın farklı derinlik ve tekrarlarda uygulandığı bir işlemden geçer. Ancak korozyon önleyici uygulamalar üretim hattında ciddi aşınmalara neden olur. Ayrıca üretim esnasında kullanılan lineer kılavuzlar bu hasarı perçinleyebilir. Boyahaneden çıkan gövde, konveyör kayışları üzerinde son derece yüksek ısılara maruz kalacağı kurutma fırınından geçer.

Lineer Kılavuzlar
Düşük ısıda yapılan krom kaplama sayesinde lineer kılavuzlar standart astarsız kılavuzlara göre beş kat daha uzun servis ömrüne sahiptir. Üstelik, NSK K1 yağlama ünitesi güç koşullarda dahi bakım gerektirmeyen uzun süreli kullanım rahatlığı sağlar. Sızdırmazlığı sağlanmış kılavuz üniteleri tüm boyahane işlemleri için idealdir.
NSK’nın özel Molded-Oil yağlama yağı, orta derece sıcaklıklarda oluşan rulman arızalarını büyük ölçüde önler.
Çalışma koşulları: yüksek hızlarda dahi hassasiyet
Birçok araç üreticisi, motor ve şanzımanını kendi imal etmektedir. Bu süreç içindeki torna, freze ve taşlama işlemleri ise yüksek hızlarda dahi tam bir hassasiyet gerektirmektedir. Bu sebeple, hassas, güvenilir ve düşük maliyetli, yüksek hızlı millerin kullanımı, ihtiyaca yönelik olarak giderek artmaktadır.
Yüksek hızlar için özel patentli SHX çelik'ten mamül ROBUST serisi silindirik makaralı rulmanlar ve ROBUST serisi eğik bilyalı rulmanlar
NSK’nın çözüm önerilerinin tamamı, motor ve şanzıman üretim süreçlerinde kullanılan çeşitli tezgahlar için idealdir. Bu çözüm önerileri makinaların hassasiyetle ve uzun süreli çalışmasını sağlar, bakım masraflarını ortadan kaldırır, böylece tüm süreçte yüksek verimliliği garanti eder.

ROBUST Serisi Silindirik Makaralı Rulmanlar
Standart rulmanlara kıyasla 2 kat daha yüksek devirli performans - 3 Milyon dmn* elde edilebilir. >>
Self-Lube® HLT Serisi iç Rulmanlar
Aşırı yüksek sıcaklıklardaki kullanımlarda bakım, arıza süresi ve değişim masraflarının azaltılması konusunda ciddi olanaklar sunar. >>
RA Serisi Lineer Kılavuzlar
Yüksek yük kapasitesine ve yüksek sertliğe sahip olması nedeniyle çok çeşitli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılar. >>
Keçeli Sabit Bilyalı Rulmanlar
Kirli ortamlarda ve 200°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanmıştır... >>
Çift Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar
Yüksek sertlikteki çift sıralı silindirik makaralı rulmanlar, torna ana mil uygulamaları için idealdir. >>
FA Serisi Vidalı Miller
Yapı olarak BSS serisi vidalı miller ile aynı olup hızlı teslimat için standart olarak üretilen stok serisidir. Kompakt, sessiz ve yüksek hızlı çalışma performansı sunar. >>

Başarı Hikayeleri
Maliyet tasarruflarımız başarımızın en iyi kanıtıdır. Endüstriyel bazda örnek başarı hikayelerinin listesi için lütfen tıklayın. >>

Arıza Giderme
Rulmanlarınızın zamansız veya beklenmedik şekilde arızalanmasına izin vermeyin. NSK arıza giderme araçları ile zahmetten ve paradan tasarruf edin. >>
Paylaş