Endüstriyel Dişli Kutuları/Şanzıman

Endüstriyel dişli kutuları birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Dişli kutularının kullanımı sayesinde, küçük bir kuvvet (tork) kullanılarak çok daha büyük bir dönüş kuvveti üretilebilir ve yavaş bir dönüş hızı hızlandırılabilir. Birçok endüstride mekanik güç aktarımında kullanılan bir ekipman olan dişli kutusu, önemli bir makina bileşenidir. Bu hızlandırıcı ünite:
Bir rüzgâr türbininin ana bileşenlerinden biri
Bir otomobilin şanzımanı
Dönme dolap redüktöründe kullanılabilir.
NSK, dişli kutularının en önemli işlevi olan “devir” gibi işlevlerini destekleyen dişli kutusu rulmanları tedarik eder ve bundan dolayı tüm dünyayı desteklediğinin söylenebileceğine inanmaktadır.
Bununla birlikte, bir dişli kutusunun arızalanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği birçok durum söz konusu olduğundan, kullanılan rulmanlardan yüksek derecede güvenilirlik talep edilmektedir. Bu nedenle NSK, kendi tasarımlarının müşteri ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmakta ve her zaman ürün kalitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. NSK, ekipman bakım maliyetlerini düşüren, uzun ömürlü, yüksek yük kapasitelerine sahip ve yüksek derecede güvenilir rulmanlar tedarik eder.
NSK, kapsamlı güçlü yönlerini birleştirmeye devam edecektir. Çevre sorunlarına sıkı bir şekilde odaklanan şirket, daha verimli dişli kutuları için daha uzun ömürlü yeni nesil rulmanlar sunabilmek amacıyla ürün geliştirme çalışmalarına devam edecektir.
Çalışma koşulları: Sabit torklarda değişen hızlar
Elektrik motorları ve jeneratörlerin, dişlilere kıyasla tamamen farklı rulman ihtiyaçları vardır. Vuruntular ve dalgalanan torklar nadiren meydana gelir. Rulman seçimi söz konusu olduğunda, en önemli husus genellikle değişen hızlardır..
Ancak performans sınıflarında değişiklik gösterir. Ancak performans sınıfları değişiklik gösterir. Tüketici segmentindeki elektrik motorları ve jeneratörler – örneğin çamaşır makineleri veya araba alternatörleri için tahrik motorları – genellikle çok küçük bir alana sığmak zorundadır ve sabit koşullar altında çalışma eğilimindedir. Daha yüksek güç yoğunluğuna sahip motorlar ve jeneratörler, normalde endüstriyel tesislerde veya önemli yük değişimlerinin olağan olduğu yerlerde güç üretmek için kullanılır.
Elektrik motorlarında ve jeneratörlerde, akım iletiminin neden olduğu hasarı önlemek için şaft yatağının genellikle mahfazadan yalıtılması gerekir. Bunu akılda tutarak, NSK, bu özel mekatronik uygulamalarla ilgili koşullara uygun, seramik kaplamalı elektrik yalıtımlı rulmanlar geliştirmiştir. NSK, optimize edilmiş düşük enerji tüketimi ile birlikte ultra sessiz çalışma sağlayan ve bakım gerektirmeyen son derece kompakt sabit bilyalı rulmanlar gibi tüm çalışma koşulları ve uygulamalar için doğru rulmanları sağlayabilir.
Seramik kaplamalı elektrik yalıtımlı rulmanlar
Bazı uygulamalar, elektriksel korozyon nedeniyle rulman hasarına ve erken arızaya neden olabilir. Elektriksel korozyon, yuvarlanma elemanları ve yuvarlanma yolu arasındaki elektrik boşalmalarından kaynaklanan yuvarlanma yolundaki hasardır. NSK, elektrik yalıtımlı rulmanları ile bu sorunla başa çıkmak için yüksek yalıtım direncine sahip özel bir ürün sunmaktadır. Rulman bilezikleri, belirli bir kalınlığa sahip bir seramik tabakası ile kaplanmıştır. Bu, kaplamanın yatak çeliğine güvenli bir şekilde yapışmasını sağlamak için tasarlanmış özel bir püskürtme tekniği kullanılarak uygulanır.
Yeniliklerimiz:
HR serisi sabit bilyalı rulmanlar
Seramik bilyalı hibrit rulmanlar


NSKHPS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar
NSKHPS veya yüksek performans standart serisi, yüksek hız ve yük oranları sunan, en ileri malzeme teknolojisine sahip rulmanları kullanır... >>

HR Serisi Sabit Bilyalı Rulmanlar
Standart sabit bilyalı rulmanlara oranla dinamik yük kapasitesindeki önemli artış sayesinde bir makinanın servis ömrünü ciddi şekilde uzatır... >>

Seramik Bilyalı Rulmanlar
Tüm dünyada endüstriyel motorlarda, jeneratörlerde, çekiş motorlarında ve rüzgar enerjisi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Paylaş