Pompalar ve Kompresörler

Petrokimya Endüstrisinde üretim duraklamalarını en aza indirmek ve en yüksek verimliliği elde etmek son derece önemlidir. Sektörde kullanılan makina aksamı - örneğin; pompalar, kompresörler, elektrik motorları ve vantilatörler- yenilemeye özellikle eğilimlidir. En zor şartlarda dahi hassas ve güvenilir şekilde çalışmaları istenen rulmanlar bu ekipmanlar içinde bulunur.
Uzmanlarımızın, petrokimya sistemleri için aksam üreten OEM müşterilerinin (Orjinal Parça Üreticilerinin) AR-GE ekipleriyle birlikte çalışarak, projelerinin her aşamasında yeni rulman çözümleri geliştiriyor.

Petrokimya tesisinde bir işlem pompasının arızalanması, yüksek maliyetli üretim durmalarına yol açabilir. Santrifüj pompalar, işlemin her aşamasındaki sıvı naklinde kullanılır ve petrokimya endüstrisinde kullanılan en hassas ekipmanlar arasında yer alır.
Pompa uygulamaları, rulmanlarda aşırı zorlanmaya neden olur. Bu nedenle, rulman ve rulman kafeslerinde kullanılan malzeme çok ağır koşullara dayanmak zorundadır. Rulmanlar, eksenel, radyal ve birleşik yüklere dayanıklı olmalı, düşük ve yüksek devirlerde (1500-3000 dev/dak) aynı güvenilirlikte çalışabilmeli ve her tür yağlama durumuna kolaylıkla adapte olabilmelidir.
NSKHPS Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar
Yüksek hız, uzun ömür, düşük titreşim ve sessiz çalışma gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır... >>

HR Serisi Sabit Bilyalı Rulmanlar
Standart sabit bilyalı rulmanlara oranla dinamik yük kapasitesindeki önemli artış nedeniyle bir makinanın servis ömrünü ciddi şekilde uzatır... >>

EM Serisi Makaralı Rulmanlar
Hassas işlenmiş sağlam tek parçalı kafes ile birlikte yüksek yük oranlarına ve sessiz çalışmaya sahiptir. >>

EW Serisi Makaralı Rulmanlar
Yüksek yük taşıma kapasitesine ve yüksek performanslı sıkıştırılmış çelik kafese sahiptir. >>

BMPC Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar
Santrifüj pompalarının zorlu çalışma koşullarına ayak uydurabilecek şekilde tasarlanmıştır. >>

Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar
Sızdırmazlık sistemi, kir girişini önleyerek ve optimum servis ömrü sunmaktadır. >>
Dalgıç Pompalar

Dalgıç pompaları, su ve atık su ile ilgili uygulamalarda yaygın şekilde kullanılır. Bunlar, ucunda bir pervanesi olan dikey bir tahrik motoruna sahiptir. Dipteki çift sıralı eğik bilyalı rulman, eksenel ve radyal yükleri taşımakla yükümlü iken, tepedeki sabit bilyalı rulman, sadece hafif radyal yüklere maruz kalmaktadır. Üst rulmanın dış çapı ile rulman yatağı arasındaki sürtünmeli kaymanın (göreceli hareket) önlenmesi önemlidir.The double-row angular contact ball bearing must withstand axial and radial loads, while the deep groove ball bearing is only subject to light radial loads.
It is important to avoid creep (relative motion) between the outside diameter and housing of the top bearing.
LNG Pompaları

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pompaları, tanklara aşırı soğuk dondurucu sıvıların doldurulması/boşaltılması işlemleri sırasında kullanılır. Burada kullanılan rulmanlar, -162°C sıvılaştırılmış gaz sıcaklığına dayanmalı ve kısmen pompalama ortamı tarafından yağlanmalıdır.

Creep-Free Rulmanlar
NSK'nın Creep-Free rulmanları, özellikle elektrikli motorlar olmak üzere geniş bir ekipman yelpazesi için vazgeçilmezdir. >>

HR Serisi Sabit Bilyalı Rulmanlar
Standart sabit bilyalı rulmanlara oranla dinamik yük kapasitesindeki önemli artış nedeniyle bir makinanın servis ömrünü ciddi şekilde uzatır... >>

EM Serisi Makaralı Rulmanlar
Hassas işlenmiş sağlam tek parçalı kafes ile birlikte yüksek yük oranlarına ve sessiz çalışmaya sahiptir. >>

EW Serisi Makaralı Rulmanlar
Yüksek yük taşıma kapasitesine ve yüksek performanslı sıkıştırılmış çelik kafese sahiptir. >>
NSKHPS Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar
Yüksek hız, uzun ömür, düşük titreşim ve sessiz çalışma gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır... >>

Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar
Sızdırmazlık sistemi, kir girişini önleyerek ve optimum servis ömrü sunmaktadır. >>

LNG Pompaları için Rulmanlar
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pompaları, doğalgazın karayolu tankerleri ve depolama tanklarına doldurulup boşaltılması sırasında kullanılır. >>
Root Körükleri

Root körükleri, genellikle gaz naklinde kullanılan döner pistonlu üfleyicilerdir. Gaz, girişten çıkışa kadar dış duvarlar ile rotor lobları arasından taşınır ve ters akımla sıkıştırılır. Bu durum, rulmanların dayanmak zorunda oldukları bazı titreşimler meydana getirir.
Yağ Enjeksiyonlu ve Yağsız Vidalı Kompresörler

Gazları sıkıştırmak için iki vida kullanılır. Gaz giriş tarafından kompresöre girer ve vidalar dönerken vida dişleri arasından akar. Sıkıştırma hacmi küçüldükçe gaz da sıkıştırılmış olur. Bu işlem, yüksek eksenel ve radyal yüklere dayanabilen ve hassas mil konumlandırması sağlayan rulmanları gerektirir.

EW Serisi Makaralı Rulmanlar
Yüksek yük taşıma kapasitesine ve yüksek performanslı sıkıştırılmış çelik kafese sahiptir. >>

Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar
Sızdırmazlık sistemi, kir girişini önleyerek ve optimum servis ömrü sunmaktadır. >>

Vidalı Kompresörler için L-PPS Kafesli Silindirik Makaralı Rulmanlar
Bu rulmanlarda, sıcaklık ve aşınmaya karşı dirençli, dayanıklı ve kimyasal stabiliteye sahip L-PPS kafesler bulunmaktadır. >>

Pirinç Kafesli Eğik Bilyalı Rulmanlar
Yağsız vidalı kompresörlerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır... >>

Dört Noktadan Temaslı Pirinç Kafesli Bilyalı Rulmanlar (QJ Serisi)
Yağsız vidalı kompresörlerde ısı üretimini, titreşimi ve sesi azaltmak için tasarlanmıştır... >>

Pirinç Kafesli Silindirik Makaralı Rulmanlar
Yağsız vidalı kompresörlerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını karşılamak için tasarlanmıştır. >>
Konveyör Kayışları

Petrokimya endüstrisinde, konveyör kayışları genellikle hammadde nakliyesi işlerinde kullanılır. Bu tür yerlerde kullanılacak rulmanların, sıcaklık ve kirlenme gibi faktörlere karşı dirençli olmaları beklenir.
Vantilatörler

Çok çeşitli soğutma işlemleri için vantilatörlere ihtiyaç duyulur. Bunlar, çoğunlukla yüksek devirler ve 200°C'ye ulaşan yüksek sıcaklıklardaki uygulamalardır.
Elektrik Motorları

Pompa, kompresör, körük ve konveyör kayış sistemleri için sunulan elektrikli tahrik üniteleri, yüksek çalışma sıcaklıklarına ve yüksek devirlere uygun olmalıdır.

Self-Lube® HLT Serisi İç Rulmanlar
NSK' nın Self-Lube® HLT serisi iç rulmanları, aşırı yüksek sıcaklıklardaki kullanımlarda bakım, arıza süresi ve değişim masraflarının azaltılması konusunda ciddi olanaklar sunar. >>

NSKHPS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar
NSKHPS veya yüksek performans standart serisi, yüksek hız ve yük oranları sunan, en ileri malzeme teknolojisine sahip rulmanları kullanır... >>

Keçeli Sabit Bilyalı Rulmanlar
Kirli ortamlarda ve 150°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanan bu rulmanlar, yüksek performanslı keçeler ile ekipmanlarınızın ömrünü uzatır. >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Paylaş