Rüzgâr Türbinleri

Büyük rüzgâr türbinleri devasa makinalardır. Çoğu 2 MW sınıfı türbinler artık yaklaşık 40 metre uzunluğundaki pervanelerle ve yüksekliği 60 ila 100 metre arasında değişen bir rotor gövdesiyle üretilmektedir. Türbinlerin toplam ağırlığı 200 tonun üzerindedir. Bu nedenle, rüzgâr türbinlerinde kullanılan rulmanlar, 100 mm ila 700 mm arasında değişen, hatta bazı durumlarda 2 metreye kadar çıkabilen delik çaplarıyla devasa boyuttadır.
Böylesine büyük rulmanlar, aralarına NSK’nın da dahil olduğu çok sınırlı sayıda üretici tarafından pazara istikrarlı bir şekilde tedarik edilebilmektedir. Rüzgâr türbini endüstrisinin artık küresel ölçekte gelişme gösterdiği düşünüldüğünde, tedarikçilerin hem yeterli üretim kapasitesine hem de dünya çapında önemli lokasyonlara satış ve teknik hizmet sunma kabiliyetine sahip olması zorunludur.
NSK, 1990’lı yılların ikinci yarısında Avrupa rüzgâr türbini endüstrisine ürün tedarikiyle pazara giriş yapmıştır. Avrupalı şirketler o dönemde pazarı tekeli altına almıştı. NSK günümüzde ayrıca ABD, Çin, Hindistan ve dünyanın diğer ülkelerine de rulman tedarik etmektedir.
NSK, dünyanın en iyi rulman tedarikçilerinden biri olarak tanınmaktadır ve günümüzde en büyük 10 rüzgâr türbini üreticisinden 9’u tarafından kullanılan NSK rulmanlarıyla şirket, çevrenin korunmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.
NSK Deneyimi ve Teknolojisi
Rüzgâr türbinlerinin servis ve bakım işleri kolay olmadığından, rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan rulmanların çok yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olması gerekmektedir.
Uzunlukları onlarca metreyi, hatta bazen 100 metreyi dahi aşan ve yaklaşık ömrü 20 yıl olarak tasarlanan rüzgâr türbinleri, bu türbinlerde kullanılan rulmanlar da dahil olmak üzere, kullanım ömrü sonuna kadar dayanacak şekilde tesis edilmelidir. NSK, gelişmiş bilgisayar simülasyon teknolojileri ile malzemelere ve ısıl işlemlere ilişkin derin bilgi birikimini kullanarak rüzgâr türbini rulmanları tasarlamaktadır. Ayrıca, gerçek uygulama koşullarında fiili olarak kullanılan rulmanların kapsamlı test ve değerlendirmelerini de gerçekleştiriyoruz.
NSK, dünyanın en büyük rulman üreticileri arasında tüm bu teknolojilerde birinci sınıf deneyime ve uzmanlığa sahiptir. Ürünlerimizi ve kabiliyetlerimizi sürekli geliştirmeyi sürdürerek, rüzgâr enerjisi endüstrisinin ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vermeye devam edeceğiz.
Rotor mili ana rulmanları
Çalışma koşulları: yüksek radyal ve eksenel yükler
Rotor üzerine gelen dinamik rüzgar yükleri, bir rüzgar türbininin güç aktarım elemanları üzerinde yüksek seviyede mekanik baskı yaratır. Ana rulman sistemi, rotor milinin bükülme momentleri dahil, hem radyal hem de eksenel kuvvetleri emmek zorundadır. Entegre aktarma organlarında, rotor göbeği doğrudan jeneratöre veya redüktöre bağlıdır. Bu tür yerlerde genellikle çift sıralı konik makaralı rulmanlar kullanılır.
Günümüzde rotor millerinde çeşitli yatak düzenlemeleri görülür. Yaygın bir konseptte, iki bağımsız rotor mil rulmanı kullanılır. Dört-nokta desteği denen bu sistem, ya bir klasik kılavuzlu/kılavuzsuz yatak sistemi olarak, ya da bir yüzer düzenek kullanılarak gerçekleştirilir.
Üç-noktalı destekte, rotor milinin sadece tek bir ana yatağı mevcuttur. Bağlanan redüktör ikinci bir yatak olarak kullanılır.
Our Innovations:
Çalışma koşulları: değişken yükler
Bir rüzgar türbininin ana redüktörü, düşük rotor devrini yüksek jeneratör devrine dönüştürür. Megawatt-sınıfı türbinlerde yaygın olarak kullanılan redüktörler, en az bir planet dişli grubu ile bir ya da iki düz-dişli grubundan oluşur. Rüzgar türbinlerinin çalışma şartları, bağımsız mil ve redüktör elemanları için kullanılan rulmanlara yüksek talep yaratır.
Redüktörün hızlı dönen bölümündeki rulmanlar, yüksek ivme ve hız değişimlerine yol açan sıkça değişen rüzgar hızlarına maruzdur. Bunun aksine, giriş kademesindeki rulmanlar, sakin hava veya kuvvetli rüzgar (türbin kapatılır) esnasında çok aşırı statik yüklere maruz kalır.
Diğer bir faktör ise redüktörün ağırlığıdır ki, redüktör 120m yüksekliğindeki yerlere takılacağından, ağırlığı en aza düşürülerek, rulmanları da buna göre tasarlanmalıdır.
STIFF yazılımı kullanılarak hizmet ömürlerinin hesaplanması
HR serisi konik makaralı rulmanlar
Bir ana redüktör için rulman tasarımı yaparken uluslararası standartlara uygun hareket eder ve çalışmamızı resmi enstitülere kontrol ettiririz. Her bir rulman, en az 20 yıl hesaplanmış hizmet ömrüne göre tasarlanır. Bu durum ancak, çalışma ve çevre koşulları ile ilgili veriler mümkün olduğunca hassas ve doğru bir şekilde hesaplamalara dahil ediliyorsa mümkündür.
NSK tarafından geliştirilen STIFF Yazılımı tüm çalışma şartlarının (yükler, rulman tasarımı, ortam tasarımı, malzeme özellikleri, sıcaklıklar, yağlama, gibi) dikkate alınmasına imkan sağlar.
NSK'nın HR konik makaralı rulmanları ve silindirik makaralı rulmanları, değişen yüklere rağmen güvenilir oldukları ve yüksek yük taşıma kapasitelerine sahip olmaları nedeniyle ana redüktörler için idealdir. Onlar çeşitli farklı yapılarda - kılavuzlu/kılavuzsuz yataklar, ayarlanabilir yatak düzenlemeleri veya yüzer rulmanlar şeklinde - düzenlenebilirler.



Çalışma koşulları: dolaşan akımın neden olduğu ani yük değişimleri
Bir rüzgar türbinindeki bir jeneratörün görevi, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmektir. Manyetik asimetri veya frekans konvertörü kullanımı gibi faktörler, genellikle, rotor ve stator arasındaki alanda dağılan dolaşan akımlar üretirler. Bu akımlar, rulmanlar üzerinden dolaşırlar. Çok ince yağ filmi üzerinden sık ve ani yük değişimi, kanala ve döner elemanlara zarar verebilir (mikro krater oluşumu). Rulman bu deşarjlara uzun bir süre sürekli olarak maruz kalırsa, elektriksel korozyon oluşur.
Sabit bilyalı rulmanlar
Seramik bilyalı rulmanlar
Elektriksel korozyonu önlemek için hibrit rulmanlar
Standart sabit bilyalı rulmanlar, jeneratörlerdeki mekanik yüklere dayanamazlar. Bununla birlikte, NSK'nın seramik bilyalı rulmanları ve hibrit rulmanları, elektriksel korozyondan etkilenmemeleri nedeniyle idealdir.
Seramik bilyalı rulmanlar, rulmanı yatağından elektriksel olarak ayıran bir seramik izolasyon tabakasına sahiptir. Her ne kadar bu tabakanın kalınlığı, sadece milimetrenin onda birleri seviyesinde ise de, bir kaç bin voltluk yalıtkanlık gücüne sahiptir.
Seramik döner elemanlarıyla hibrit rulmanlar da stator ve rotoru elektriksel olarak izole ederler.
Yeniliklerimiz:
Seramik bilyalı rulmanlar
Çalışma koşulları: yüksek statik yük
Pervane dişlileri, gövdeyi rüzgar yönüne veya tersine döndürür. Ekipman kanadını, tüm rotor yüzeyi rüzgara dik olacak şekilde konumlandırma hizmeti görür. Dalma dişlileri rotor kanatlarını kinetik enerjinin azami seviyede kullanılacağı duruma ayarlamak için kullanılır.
Rotor kanatları veya gövde açısı bir defa ayarlandığında, tahrik mekanizmaları saatlerce bu konumda kalır. Bu süre zarfında, tahrik düzenekleri sürekli yük değişimlerine ve titreşimlere dayanmak zorundadır.
HR serisi konik makaralı rulmanlar
EM serisi silindirik makaralı rulmanlar
EW serisi silindirik makaralı rulmanlar
NSK, herhangi bir çıkış gücüne sahip tahrik sistemleri için kullanılabilecek, yüksek statik yük kapasiteli, oldukça kapsamlı konik ve silindirik makaralı rulman yelpazesi sunmaktadır.
Yeniliklerimiz:
NSKHPS serisi oynak makaralı rulmanlar
CAM Kafesli Oynak Makaralı Rulmanlar
Yüksek devir performansı ve çalışma sıcaklığındaki düşük değişim için ağır yüklere veya darbe yüklerine karşı yüksek dayanıklılıkta tasarlanmıştır. >>
NSKHPS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar
NSKHPS veya yüksek performans standart serisi, yüksek hız ve yük oranları sunan, en ileri malzeme teknolojisine sahip rulmanları kullanır... >>
EW Serisi Makaralı Rulmanlar
Yüksek yük taşıma kapasitesine ve yüksek performanslı sıkıştırılmış çelik kafese sahiptir. >>
EM Serisi Makaralı Rulmanlar
Hassas işlenmiş sağlam tek parçalı kafes ile birlikte yüksek yük oranlarına ve sessiz çalışmaya sahiptir. >>
Seramik Bilyalı Rulmanlar
Tüm dünyada endüstriyel motorlarda, jeneratörlerde, çekiş motorlarında ve rüzgar enerjisi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. >>
Extend Bearing Life with Tough Steel
NSK Solutions for the Wind Industry

Başarı Hikayeleri
Maliyet tasarruflarımız başarımızın en iyi kanıtıdır. Endüstriyel bazda örnek başarı hikayelerinin listesi için lütfen tıklayın... >>

Arıza giderme
Rulmanlarınızın zamansız veya beklenmedik şekilde arızalanmasına izin vermeyin. NSK arıza giderme araçları ile zahmetten ve paradan tasarruf edin. >>

Teknik Sorgulama
Yeni bir çözüm mü arıyorsunuz? Teknik talep formunu doldurun ve NSK teknik ekibinin bir üyesi mümkün olan en kısa sürede size yardımcı olacaktır. >>
Paylaş