Başarı Hikayesi
Endüstri: Yarı İletken
Uygulama: Vakum Pompası
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 7 180 000
Uygulama Geçmişi
Büyük bir mikroprosesör silikon plaka üreticisi, NSK rulmanlarıyla donatılmış vakum pompalarında bir sorun yaşadı. Proaktif bir bakım stratejisinin devreye sokulması gerekmekteydi. NSK ile görüştükten sonra bir AIP uzmanı tesiste bir Durum İzleme Servisi gerçekleştirmek için sahaya indi. CMS ekipmanı desteğiyle bir tesis sağlığı haritası oluşturmak mümkün oldu. Birkaç ay boyunca NSK, ölçümlerde yapılan analizleri kullanarak önleyici bakım stratejisinin oluşturulmasında müşteriye yardımcı oldu. Müşteri ayrıca, ölçümler yapmak ve bu ölçümleri uzman analizi için NSK ile paylaşmak amacıyla NSK'nin kullandığı CMS ekipmanının aynısını satın aldı. Bu, çok yüksek maliyetle ıskarta durumunu ortaya çıkarabilecek öngörülmeyen pompa arızasından kaçınılmasını sağladı.
- Ebara Vakum Pompası
- Durum İzleme Servisi (CMS)
Temel Bilgiler
- Mikroprosesörlerde kullanılan silikon plaka üretimi için vakum pompası
- Önleyici bir bakım stratejisinin entegre edilmesi gerekiyor
- NSK Çözümü: Durum İzleme Servisi (CMS), müşterinin önleyici bir bakım stratejisi geliştirmesine yardımcı oldu
- Pompa sorunlarının erkenden algılanması proaktif bakımı mümkün kıldı ve arızaların önlenmesini sağladı
- NSK yüksek teknolojiye sahip vakum pompaları için rulman gerekliliklerini entegre etti ve bakım sonrası servis koşulları uygulandı
- Devamlı desteğin yanı sıra titreşim analiz ekipmanının belirlenmesi gelecekte de bu işbirliğinin devam etmesini sağlayacaktır
- ● Mikroprosesörlerde kullanılan silikon plaka üretimi için vakum pompası
● Önleyici bir bakım stratejisinin entegre edilmesi gerekiyor
● NSK Çözümü: Durum İzleme Servisi (CMS), müşterinin önleyici bir bakım stratejisi geliştirmesine yardımcı oldu
● Pompa sorunlarının erkenden algılanması proaktif bakımı mümkün kıldı ve arızaların önlenmesini sağladı
● NSK yüksek teknolojiye sahip vakum pompaları için rulman gerekliliklerini entegre etti ve bakım sonrası servis koşulları uygulandı
● Devamlı desteğin yanı sıra titreşim analiz ekipmanının belirlenmesi gelecekte de bu işbirliğinin devam etmesini sağlayacaktır
Değer Önerisi
- Pump failure in service resulted in significant costs and NSK were asked to investigate the cause
- NSK performed a vibration analysis of the remaining pumps
- Using NSK's CMS service a full review of the plant resulted in a health map
- This allowed NSK to work with the customer to develop a proactive maintenance strategy
- Several CMS reviews were completed which also showed trend analysis and early failure prediction
- It also was recommended to monitor any pumps with high vibration levels with potential to fail so they can be replaced before failure occurs
- On-going support is now in place to continue with CMS as the customer develops his own capability
Ürün Özellikleri
- Live assessment of a machines condition and health while machine is still in operation
- Predicted life of the critical components inside a machine allowing the customer to plan maintenance more accurately
- Early warning of problems occurring in machinery. Condition Monitoring is the most sensitive and long reaching method of detecting the signs of machine wear
- On-site support from NSK engineers
- Assurance that NSK as a full range supplier can help with the provision of critical bearing and linear motion spares
- Performance improvements and operational cost savings
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Kayıp üretim maliyetii: NSK CMS servisi makinedeki sorunu buldu ve ciddi arızaların ortaya çıkmasını önledi. Üretilen ürün, ünite başına 35,9K €'dur - üretim hattı 200 ünite kapasiteye sahiptir. | 7.180.000 € | Kayıp üretim maliyetii: Üretim sorunuyla karşılaşılmamıştır | 0 | |
Rulman maliyeti: Bu tamamen vakum içerisinde üretilmektedir; herhangi bir mekanik arıza olduğunda vakum kaybolur ve 5 mikron boyutunda hava yoluyla gelen kirli unsurlar bile üretilen ürünü kullanılmaz hale getirir. | Rulman maliyeti | |||
Toplam Maliyet | Önce | NSK Çözümü |
Referans:SS-TR-2091
Paylaş