Bakım ve Kontrol
Düzensizliklerin Tespiti ve Düzeltilmesi
Bir rulmanın başlangıçtaki performansını mümkün olduğu kadar uzun süre korumasını sağlamak amacıyla, uygun bakım ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Uygun prosedürler gerçekleştirildiği takdirde rulmanlara ilişkin birçok sorun önlenebilir ve rulmanların kullanıldığı makine ve ekipmanların güvenilirliği, verimliliği ve işletme maliyetleri iyileştirilebilir.
Periyodik bakımlar, öngörülen prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu periyodik bakım kapsamında işletim koşullarının gözetimi, yağlayıcıların ikmal edilmesi veya değiştirilmesi ve düzenli periyodik denetim süreçlerinin gerçekleştirilmesi bulunmaktadır. İşletim sırasında düzenli olarak kontrol edilmesi gereken unsurlar arasında rulman gürültüsü, titreşim, sıcaklık ve yağlama gibi unsurlar bulunmaktadır.
Çalışma esnasında bir düzensizlik tespit edildiği takdirde bunun nedeni belirlenmeli ve yaygın görülen problmeler ve tavsiye edilen önlemlere (bkz. Tablo 3) başvurduktan sonra, uygun düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Gerektiği durumda, rulman yerinden sökülmeli ve detaylı bir şekilde incelenmelidir.
Rulman Arızaları ve Alınması Gereken Karşı Önlemler
Genel olarak, makaralı rulmanlar doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde öngörülen yorulma ömürleri sonuna kadar kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, kaçınılması mümkün olan hatalar nedeniyle rulmanlar yorulma ömrü sona ermeden çok daha erken bir zamanda arızalanır. Daha uzun yorulma ömrüne rağmen bu erken arızalar; hatalı montaj, hatalı elleçleme, hatalı veya yetersiz yağlama, yabancı madde girişi veya anormal ısı üretimi gibi faktörlerden kaynaklanabilir.
Erken arızalanma nedenlerine bir örnek olarak gösterilebilecek omuz yüzeyinde çizilme nedenleri arasında örneğin; yetersiz yağlama, uygun olmayan yağ kullanımı, hatalı yağlama sisteminin kullanımı, yabancı madde girişi, rulman montaj hatası, milin aşırı yön değiştirmesi veya bu nedenlerden birkaçı aynı anda bulunabilir. Bu nedenle, bazı erken arızaların gerçek nedenini tespit etmek zor olabilir.
Arıza anında ve arıza anı öncesinde uygulama, işletim koşulları ve işletim ortamı dâhil olmak üzere tüm koşullar bilindiği takdirde arızanın niteliği ve olası nedenleri araştırılarak gelecekte benzer arızaların ortaya çıkma olasılığı azaltılabilir.
En yaygın görülen rulman arıza türleri ile bu arızaların nedenleri ve düzeltici faaliyetler Tablo 3’te listelenmektedir.

Paylaş