Felsefe ve Başarılar / Dört Temel Teknoloji artı Bir
Felsefe ve Başarılar

NSK, kurumsal felsefesi doğrultusunda, daha güvenli, refah seviyesi daha yüksek bir topluma katkıda bulunmak ve küresel çevreyi korumak için durmaksızın yenilikçi teknolojileri takip etmiş ve kaliteyi artırmaya odaklanmıştır. Bu teknolojilerin altında yatan temel, NSK'nın Dört Temel Teknolojisi olan triboloji, malzemeler, sayısal simülasyon ve mekatronikten oluşmaktadır.
Ayrıca NSK'nın Temel Teknolojilerimize şekil veren bir diğer önemli teknolojisi ve güç kaynağı da üretim mühendisliğidir.
Üretim mühendisliğinin “artı Bir” katkısı ile Dört Temel Teknolojimize dayalı olarak geliştirilen teknolojiler ve ürünler, hem dünyanın dört bir yanındaki endüstrinin gelişimine hem de insanların refah yaşam tarzlarına katkıda bulunmaktadır.
NSK, ileri teknolojik gelişmeye katkıda bulunmaya ve önümüzdeki yıllarda pazar ihtiyaçlarını karşılayan son derece işlevsel, yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam edecektir.
NSK’nın kurumsal felsefesinde belirtildiği gibi daha güvenli, refah seviyesi daha yüksek bir topluma katkıda bulunmak ve küresel çevreyi korumak amacıyla NSK, müşteri gereksinimlerini ve toplumsal ihtiyaçları doğru bir şekilde belirlemek ve Şirketin Dört Temel Teknolojisinden yararlanan çevre dostu ürünler ve teknolojiler geliştirmek için çalışmaktadır: Triboloji (sürtünme kontrolü teknolojisi), Malzemeler, Sayısal Simülasyon ve Mekatronik.
NSK, gelişmiş ve yenilikçi yeni ürünleri zamanında geliştirerek ve pazara sunarak, daha güvenli, refah seviyesi daha yüksek bir toplum yaratmaya katkıda bulunurken, aynı zamanda enerji tasarrufuna ve karbondioksit (CO2) emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı olmaktadır.
Dört Temel Teknoloji artı Bir
Triboloji

Rulmanın bilya yüzeyinde sürtünme
Sürtünmeyi Araştırmak, Açıklamak ve Kontrol Etmek
Triboloji, ince bir yağ filmi tabakası ile muazzam kuvvetlere dayanan döner parçalar gibi temas yüzeylerinin göreceli hareketle sürtünme ve aşınma koşullarının araştırılmasıdır. NSK tarafından geliştirilen yağlama ve yüzey işlemleriyle zorlu çalışma koşulları hafifletilir; bu da düşük sürtünme, yüksek hızda dönme, sessiz çalışma veya daha fazla dayanıklılık gerektiren uygulamalar için üstün performans sağlar.
Malzemeler

Seramik ve reçine kullanan rulmanlar
Performansta Sürekli Dayanıklılık ve Güvenilirlik Hedefi
Malzeme araştırma ve geliştirme süreçleri, ürün performansının neredeyse her yönünü etkilemektedir. NSK, malzeme bileşimi, ısıl işlem ve seramik malzemelerin dikkatli bir şekilde seçilmesiyle uygulama performansının optimize edilmesini sağlar. Bu optimizasyon; işlev, dayanıklılık veya güvenilirlikteki iyileştirmelerden ya da maliyet etkinliğindeki veya üretim verimliliğindeki gelişmelerden kaynaklanabilir.
Sayısal Simülasyon

Rulman gres akış analizi örneği
Performans Tahmini İçin Sanal Ortamda Simülasyon İle Çalışma Koşullarının Yeniden Oluşturulması
Geçmişte, deneyime dayalı tasarım ve daha uzun test süreleri ile ürün geliştirmede doğruluk ve güvenilirlik elde edilmiştir. NSK'nın simülasyon teknolojisi, sanal doğrulamanın tasarım ve üretimi hızlandırmasına olanak tanır. Bu sayede, ağır koşullar veya eski beklentilere meydan okuyan yenilikçi tasarımlar da değerlendirilebilir ve analiz edilebilir.
Mekatronik

Aktif Tekeri
Teknoloji; İnsanları Daha Rahat, Güvenli ve Konforlu Bir Gelecek İçin Destekliyor
Mekatronik, makine bileşenleri teknolojisini, kontrol teknolojisi ile bütünleştirir. Rulmanları, vidalı milleri ve lineer (doğrusal) kılavuzları motorlar, sensörler ve bilgisayarlarla birleştirerek, bilgisayar kontrolü ile daha fazla mekanik işlevsellik elde edilir. Bu teknoloji, otomobiller ve biyotıp gibi çeşitli endüstriyel makinelere yeni işlevler kazandırır ve gelişmiş performans olanakları sunar. Aynı zamanda daha fazla güvenilirliğin yanı sıra, günlük yaşamda kolaylık ve güvenliğe de katkıda bulunur.
Üretim (İmalat) Mühendisliği

Güney Kore'deki Cheonan Fabrikası
Dört Temel Teknolojiye Şekil Vermek
Dört Temel Teknolojimiz ile çevreye katkıda bulunmak, güvenlik ve emniyeti artırmak için bu teknolojilere hayat verecek bir unsura ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, sürekli olarak yüksek kalitede üretim yapmak çok önemlidir. NSK, üretim alanlarını daha ekonomik kullanan, enerjiden tasarruf eden ve insan gücüne duyulan ihtiyaçları azaltan akıllı fabrikaların oluşturulması için çalışırken, makine ve ekipmanlarında yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarını kullanarak ve genel üretim kapsamını optimize ederek bu konuları ele almaktadır.
Paylaş