Durum İzlenmesi
Durum Gözleme Nedi̇r?
Durum Gözleme makine çalışırken yataklar veya dişliler gibi makine parçalarının durumunu tespit eden bir yöntemdir.

NSK CMS Süreci
1. Bir puanlama sistemi kullanarak her makineyi ve CMS için uygunluğunu değerlendiren bir ön yoklama.
2. Makinenin, ekipmandaki optimum gözlem noktasını belirleyen NSK analiz yazılımında modellenmesi.
3. İki ölçüm seçeneği:
- Nokta analiz – makinenin o andaki durumunu ortaya koyacak, bir defaya mahsus bir ölçümdür
- Periyodik analiz – makine durumunun ortaya koyulmasını ve “kestirimci bakım” ile makine ömrünün iyi tahmin edilmesini sağlayan düzenli bir ölçüm hizmetidir.
4. Analiz ve Raporlamada analiz yazılımı kullanılır. Ön taramada her makineye basit bir trafik ışıklandırma sistemi (Sağlık haritası) ayrılır. “Turuncu” veya “Kırmızı” renkle vurgulanan makineler özel bir analiz modülü kullanılarak daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilir.1. An initial survey using a scoring system to assess each machine and its suitability for CMS.
2. Modelling of the machinery on the NSK analysis software which determines the optimum monitoring points on the equipment.
3. Two measurement options:
- Spot analysis – this is a one off measurement which will give an indication of the machine condition at that time.
- Periodic analysis – this is a regular measurement service that allows trends of the machine condition and a good prediction of machinery life allowing “predictive maintenance”.
4. Analysis and Reporting using the analysis software. An initial scan will grade each machine with a simple traffic light system (Healthmap). Machines that are highlighted “Orange” or “Red” are analysed in more detail using a specific analysing module.
Download our brochure "Condition Monitoring"

Sizin için avantajları neler?
- Sizin için avantajları neler?
- Makine çalışır durumdayken makine durumunun ve sağlıklığının canlı değerlendirmesi.
- Bir makinenin içindeki kritik bileşenlerin kullanım ömrünün öngörülmesi ve bakımın daha verimli planlanabilmesi
- NSK mühendislerinden yerinde destek. Mühendislik uzmanlarımız sadece durum izleme konusunda bütün yönleriyle eğitilmiş değil, aynı zamanda deneyimli rulman uzmanlarıdır ve teşhislerini sorunun kök sebebine inecek şekilde yapabiliyorlar. Böylece , daha iyi rulman ve lineer hareket çözümleri tavsiye edebiliyorlar.
- NSK’nın komple bir tedarikçi olması, kritik rulman ve doğrusal hareket yedek parçalarının bulunmasında kolaylık sağlamaktadır.
- Performans iyileştirmeleri ve operasyonel Maliyet tasarrufu
Paylaş