ベアリングとは
ベアリングとは乗り物や家電など、機械 (きかい) の動作にかかせない回転を、よりスムーズにさせる部品のことです。
「ベアリング入門 ステップ① ベアリングとは」
でくわしくお話しますが、ベアリングにもいろいろな種類 (しゅるい) があり、たくさんの機械 (きかい) に使われています。
基礎編 ベアリング入門
わたし、ベアリングはかせとベアリン君が、子どもたちの質問 (しつもん) に答え、たとえ話や身近な例 (れい) を上げながら、ベアリングについてわかりやすく解説 (かいせつ) します。

ベアリングの世界にご案内!
ベアリングはかせと
ベアリン君


ベアリングとは
ベアリングとは何か、ベアリングや摩擦 (まさつ) の仕組み、ベアリングが使われているところなどなど、ベアリングについてはばひろく、わかりやすく解説 (かいせつ) します。
ベアリングは摩擦 (まさつ) をへらす大切な部品!
車には100〜150個 (こ) 使われているよ!

ベアリングの歴史 (れきし)
ベアリングの起原 (きげん) は、はるか昔!?
なぜベアリングが生まれたのか、日本におけるベアリングの歴史 (れきし) などを学びます。
ベアリングの歴史 (れきし) から新しい発見やおどろきがあるはずです。
歴史 (れきし) をふり返ることで、ベアリングの意外な起原 (きげん) や日本の発展 (はってん) にかかせない存在 (そんざい) であったことが学べるよ!

数字で見るベアリング
ベアリングの大きさなどサイズに関するお話や、回転するスピード、回りつづける時間などについてお話しします。
宇宙 (うちゅう) では15年も回りつづけるベアリングもあります。
大型 (おおがた) バスより大きいベアリングがある⁉ベアリングをいろいろな数字で見てみよう!!



ステップ①〜④まで読んだみなさんはすごい!
ベアリングのことがわかりましたか?
学んだことをお友だちやおうちの人に話してみてくださいね。
学びがより深くなって、きっとみなさんもベアリングはかせになれますよ。