TODAY
NSKが活躍するフィールド
100年間にわたり革新的な技術開発に挑戦し、海外事業の拡大を通して、
世界中の産業発展を支えてきたNSK。
今やNSK製品の活躍フィールドは、
日常生活からオフィス、工場、科学の最先端の研究所にまで広がっています。
世界中の人々の安全、安心、快適な暮らしを支え、
技術によって豊かな社会の実現にNSKは貢献しています。





自動車には1台当たり100~150個のベアリングが使われています。NSKはクルマの「走る・曲がる・止まる」を支える重要機能部品を世界中の自動車メーカーに幅広く提供しています。
主な製品

① ハブユニット軸受
- 内・外輪フランジ付き
複列アンギュラ玉軸受
(駆動輪用)[HUBⅢ]

②トランスミッション関連
- プラネタリギア用
ニードル軸受
(ケージ&ローラ)、
ピニオンシャフト

- 低ドラグ
クラッチアッセンブリ

③電動パワーステアリング
- 内・外輪フランジ付き
複列アンギュラ玉軸受

④電動ブレーキ用ボールねじ
- 電動ブレーキ用
ボールねじ

⑤動力・電動関連
- オルタネータ用軸受

- 車載モータ用軸受


【寿命365日×20年】風力発電機の条件は20年以上働き続けること。世界トップ10の風車メーカーのうち、9社でNSKの製品が採用されています。

日本の新幹線をはじめ、世界中のさまざまな鉄道にNSKの製品が採用されています。



CTスキャナやMRIには、電食防止や静音性に優れるベアリングが使われています。また、ベッドが水平に動くのは、ボールねじやリニアガイドが使用されているため。ベッドを安全に正確な位置に動かします。

NSKのリニアガイドは、ドアの正確な開け閉めを支えます。

パソコン、プリンタ、洗濯機など、一般的な家庭には、静かで、省エネに対応するベアリングが合わせて100個ほど使われています。




ベアリングやボールねじなどのNSK製品が使われ、精密な加工を可能にしています。

高温などの過酷な環境下で使用される鉄鋼設備や、効率化・生産性向上につながる産業用ロボットなど、工場の中でも多くのNSK製品が使われています。

過酷な環境で使用されている建設機械や運搬機械には、耐久性に優れ、環境に優しい製品を提供しています。





スマートフォンやテレビ、コンピュータ等、さまざまな製品に半導体は使用されています。そんな半導体を作るためにNSKの精機製品が活躍しています。

駆動部分やエンジンなどに、泥水や重荷重など厳しい条件でも対応可能なベアリングが使われています。

NSKは
グローバルに
ネットワークを拡充しています。




NSKの軸受売上高は
国内シェアNo.1、
世界シェアNo.3です。