Connecting with Motion & Control

創業以来、私たちNSKはあらゆるものに Motion & Control を提供してきました。
時には人間では動かせないほど重いものに、時には目に見えないほど小さいものに。
世界をつなぎ、世代をつなぎ、誰も想像できなかった「あたらしい動き」を実現するために。NSKはこれからも未来を動かし続けます。
あたらしい動き
NSKは創業以来、ベアリングやステアリングなどの機械部品を開発、製造してきました。そんな私たちがずっと目指しているのは、製品を通じて世界に必要とされる「あたらしい動き」を提供すること。 「Connecting with MOTION & CONTROL」キャンペーンでは、その創業時から変わらない思いを胸に、未来に向けて世界をつなぐような動きをつくり出しました。

Motion & Control とは

昨今は、AIなどのソフトウェア技術の発展が目覚ましいですが、どんなにソフトウェアが改良されても、私たちの世界から物理的な「もの」がなくなることはないでしょう。NSKは、そういった私たちの生活に欠かせないさまざまな「もの」に、より複雑でありつつも、より精密な動き、すなわち Motion & Control を提供してきました。
たとえば、あなたの身の回りでも、時には車や飛行機などの、どこにでも行くための動きを、時にはエアコンや掃除機などの、快適に暮らすための動きを、時には医療機器や風力発電機などの、生活を守るための動きを、NSKは Motion & Control で支えています。
動画で活躍するNSKの製品


モノキャリア™
NSKのさまざまな製品を組み合わせ、モータなどの回転運動を直線運動に変換します。モノキャリアを使うことで、きめ細やかに、すばやくモノを動かすことができます。
メガトルクモータ™
ベアリングとモータ、センサを一体化し、正確な回転運動を生み出します。メガトルクモータを使うことで、すばやくモノを動かして、ピタリと止めることができます。