NSKは、レールとベアリング(スライダー)のランダムマッチングを可能としたNSKリニアガイド「ローラガイドRA予圧互換シリーズ」をローラガイドRAシリーズに新たに追加し、販売を開始します。
Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2006年05月31日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ レール、ベアリングの単品販売により短納期対応実現 ~
NSKは、レールとベアリング(スライダー)のランダムマッチングを可能としたNSKリニアガイド「ローラガイドRA予圧互換シリーズ」をローラガイドRAシリーズに新たに追加し、販売を開始します。
世界最高水準*の超高負荷容量・超高剛性を実現したNSKリニアガイド「ローラガイドRAシリーズ」は、工作機械を中心に採用が増加し、自動車製造設備、液晶製造装置など市場用途も急速に拡大してきています。
欧州および中国・アジアの工作機械市場や国内の自動車製造設備、液晶製造装置等での短納期要求に応えるため、従来に比べレール及びベアリングの各種寸法精度の向上を図り、レールとベアリングのランダムマッチングを可能とした「ローラガイドRA予圧互換シリーズ」を開発しました。
工作機械、自動車製造設備、液晶製造装置、医療機器等
今回、発表する「ローラガイドRA予圧互換シリーズ」はシリーズ化した6種類を2006年8月から順次発売を開始し、2008年に10億円の売上を目指します。
なお、2006年11月に開催される第23回日本国際工作機械見本市「JIMTOF2006」に出展いたします。
* 当社調べ
「ローラガイドRA予圧互換シリーズ」の特長 |
---|
|