Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2008年09月22日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
日本精工グループ(NSK)は、10月1日(水)~3日(金) インテックス大阪にて開催されます、「第11回関西機械要素技術展」に出展いたします。
主催 | リードエグジビション ジャパン(株) |
---|---|
会期 | 2008年10月1日(水)~10月3日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
会場 | インテックス大阪 |
出展ブース | 2号館 ブースNo.D1-16 |
NSKは「解 あります。 - The Solution Factory NSK -」をテーマに、ボールねじ、NSKリニアガイド、メガトルクモータ、そして一般産業用軸受、特殊環境用軸受など、あらゆる産業に貢献する精機製品、軸受を開発・製造するメーカーとして顧客の課題解決に向けた提案をいたします。
メガトルクモータPSシリーズ、薄型メガトルクモータ、標準在庫ボールねじ コンパクトFAシリーズ、モノキャリア™、NSKリニアガイド™ LH・LSシリーズを高機能標準シリーズと位置付け、短納期対応にお応えします。これにより、顧客での設計段階での開発スピードUPと装置製造段階での製造期間の短縮に貢献いたします。また、高機能標準在庫シリーズの高速・静音・コンパクトという優れた特長を活かし、機械装置の稼動スピードUP、作動環境の向上、高精度化などで省エネに貢献致します。
また、テーブル組み込み状態でK1カートリッジが交換可能なNSKリニアガイド交換式潤滑ユニット「K1-E」も展示致します。
リニアガイドを装置に組付けた状態で潤滑ユニットが簡単に交換可能
特長
高硬度、高耐食性により化学フィルム搬送用軸受として従来比10倍の寿命を実現
特長
など