Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2008年04月09日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
日本精工グループ(NSK)は、4月16日(水)~18日(金)、幕張メッセにて開催されます、「第17回モーション・エンジニアリング展」に出展いたします。
「解 あります。-The Solution Factory NSK-」をテーマにNSKの「幅広い製品ラインナップと高い技術力」を展示します。また、今回は装置・機器の高機能化・環境対策化にむけて「モータ用軸受」と「ボールねじ」のプレゼンテーションを行います。
<特殊環境用途>では、高い耐久性と低発塵・低アウトガスの真空環境用皮膜「E-DFO」「高耐食ふっ素樹脂製自動調心玉軸受」。長期メンテナンスフリー化の「潤滑ユニット NSK K1™」付ボールねじ・リニアガイド・モノキャリア™などを展示いたします。
<省エネ>では、電動化に向けた射出成形機型締め用ボールねじ「HTF-SRC」。低トルクで長寿命、高い信頼性を持つ「ロボット向け高機能薄肉アンギュラ玉軸受」。「一般産業機械向けセンサー軸受」。環境配慮型ベアリング「高強度生分解性プラスチック」を展示します。
<短納期>のご要求にお応えする標準在庫品も数多く紹介します。
この他、「メガトルクモータ™」も展示します。
主催 | 社団法人 日本能率協会 |
---|---|
会期 | 2008年4月16日(水)~18日(金) |
開催場所 | 幕張メッセ |
出展ブース | 7ホール 7202 |
開催時間 | 10:00 ~ 17:00 |
関連ページ | https://www.jma.or.jp/tf/ex_mechatro/motioneng/ |