NSKは、ポンプやコンプレッサーなど産業機械向け軸受として、長寿命化、許容回転数の向上、高精度な位置決めが可能な産業機械向け高機能標準「HPSアンギュラ玉軸受」を開発し、商品化しました。

ポンプ、コンプレッサー、ギアボックス、ロボットなど多くの産業機械は、様々な環境下での高い信頼性はもちろんのこと、メンテナンスの容易さ、ランニングコストの低減、高効率、省エネルギーや環境に優しいことが要求されています。このため、産業機械に使用される軸受には、長寿命、高速回転、高精度などが求められています。NSKは、これらのニーズにお応えし、下記の優れた特長を持つ産業機械向け高機能標準「HPSアンギュラ玉軸受」を開発し、商品化しました。
NSKは、産業機械向け高機能標準「HPSアンギュラ玉軸受」シリーズ全体で、2010年に年間60億円の売上を目指します。