NSKは、コンパクトなサイズで高い負荷容量を実現した一軸アクチュエータ「タフキャリア™」を開発し、自動車生産設備をはじめとする一般産業機械用として販売を開始します。


自動車の車体製造ラインなどでは、車種の需要変動に柔軟に対応可能な同一ライン多車種混合生産(フレキシブルライン)が進んでおり、品質向上や環境対策とあいまって、装置や冶具の電動化が進んでいます。自動車製造ラインでは、数多くの電動アクチュエータが使用されていますが、荷重位置と案内部が離れていることが多く、大きなモーメントが作用するため耐荷重性能の向上が求められていました。更に溶接工程等では、スパッタ(高温の溶接粉)に曝されるため、耐異物環境での耐久性向上も求められています。
NSKはこのような厳しい使用条件にも対応可能な一軸アクチュエータ「タフキャリア™」を開発しました。
本製品は、案内部の転動体にローラを採用することで、従来品と同等のサイズで、耐荷重性能を大幅に向上しました。加えて、コンパクトな耐火性高防塵スパッタカバーを開発しました。
NSKは「タフキャリア™」を2010年1月から販売開始し、以降ラインナップを拡大し、2012年に10億円の売上を目指します。
NSKでは、本製品を、10月7日から9日までインテックス大阪にて開催される「第12回関西機械要素技術展」に展示します。