日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、NSK標準在庫ボールねじ「コンパクトFAシリーズ」において、軸径6mm、8mmの小型サイズを新たにラインナップし、2011年11月から販売を開始します。NSKは、2015年にコンパクトFAシリーズ全体で20億円の売上を目指します。
医療機器、小型アクチェータ、実装機(電子部品を基板に装着する装置)などの用途では、装置の小型化と共に、タクトタイム(工程作業時間)の短縮による生産性向上や精密な位置決めの要求が高まっています。
NSKは、ミニアチュアボールねじに市場で高い評価を頂いているエンドデフレクタ循環方式を採用することで、5000min-1の高速回転を可能とし、大リード化により最大1.25m/secの高速送りを可能としました。これにより、装置のタクトタイム短縮に貢献し、高精度な多点位置決めも可能となりました。
今回、以下の優れた特長を持ったミニアチュア大リードボールねじを、コンパクトFAシリーズのラインナップに追加し、更に専用のサポートユニットと併せて標準在庫化する事で、短納期に貢献します。