日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、クラッチ機能を向上した「高信頼性クラッチプーリーユニット」を開発しました。NSKは、拡大している自動車向けクラッチプーリー市場で本製品の拡販を図り、本製品の売上として2016年にグローバルで24億円/年を目指します。
Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2012年11月14日
日本精工株式会社 広報部
~クラッチ係合性能の改善により、エンジンの信頼性向上に貢献~
日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、クラッチ機能を向上した「高信頼性クラッチプーリーユニット」を開発しました。NSKは、拡大している自動車向けクラッチプーリー市場で本製品の拡販を図り、本製品の売上として2016年にグローバルで24億円/年を目指します。
自動車エンジンの補機ベルトとプーリーのスリップ音防止、補機ベルトの寿命延長、低温時のエンジンの始動性確保を目的に、自動車オルタネータ用プーリーに一方向クラッチ機能を有した、クラッチプーリーユニットが採用されており、エンジンの回転変動が大きいディーゼルエンジンを中心に高い需要があります。
近年、エンジンのダウンサイジングによりガソリンエンジンの回転変動も増大し、また、部品の電動化に伴ってオルタネータも大型化しています。そのため、使用条件の過酷化に対応できる高い信頼性を持ったクラッチプーリーが求められています。
今回NSKは、従来からの内部設計の最適化に加え、新開発のグリースを採用することで、クラッチ機能を向上させたクラッチプーリーユニットを開発しました。
本製品を使用することにより、過酷な使用環境においても、信頼性の向上に貢献します。