Press Release

広範囲・高速検出が可能な近接覚センサを開発

~ロボット、生産設備の安全性向上を提案~

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 内山 俊弘、以下NSK)は、物体までの距離と位置を広範囲・高速で検出する近接覚センサを開発しました。

NSKは12月2日(水)から5日(土)に東京ビッグサイト(東京都江東区有明)で開催される「2015国際ロボット展」に本開発品を参考出展し、広く市場ニーズを探します。

開発の背景

近年、人と協働可能な産業用ロボットが注目されています。日本においては、ロボットに係わる規制、労働安全衛生法が緩和され、生産ラインで人と並んで組立作業を行うなどの最大出力80W超の産業ロボットも条件を満たせば人との協調作業が可能になりました。これを受け、広範囲で死角が無く高速で検出可能なセンサが要求されています。本近接覚センサは、以下の優れた特長によって応答速度を従来比5倍以上*に上げました。この結果、ロボットが人に接近したことを確実に検出し、ロボットが人に触れる前に動作速度を下げる、止めることを可能にし、安全性向上への貢献が可能となります。

*:当社調べ。 従来用いられている一般的な画像/レーザセンサ

開発品の特長

本開発品は、短冊形状のFPC基板(フレキシブルプリント基板)上に赤外線LEDセンサをアレイ状に配置し、物体までの距離と位置を広範囲・高速で検出します。また、フレキシブルに曲げられる基板を用い、各種形状のロボットアーム、生産ライン設備に容易に取り付けることが可能です。検出距離は0~300mmにおいて死角が無く、ロボットの動作速度制限や停止など状況に応じた制御が可能となります。

開発品の想定用途

  • ロボット(FA、サービス)
  • 工場の生産ライン
  • 工場内の自動搬送車
開発品の想定用途

原理

【距離・位置の検出原理】
フォトリフレクタを用い、物体に赤外光を照射し反射光強度に応じて出力(電流値)を検出します。独自の信号処理にて反射光強度を用い検出体までの距離を算出します。 フォトリフレクタをアレイ状に並べて、物体までの距離と位置を広範囲・高速で検出可能としたものが近接覚センサです。
同様な機能を有する超音波センサ、レーザレンジセンサに比べ、産業用ロボットなどで重要となる近傍付近の検出が可能です。
距離・位置の検出原理
形状把握原理