日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 内山 俊弘、以下NSK)は、WHILL, Inc.(本社:米国カリフォルニア州、代表者:CEO:杉江理、以下、WHILL)と資本提携を行いましたので、お知らせします。
高齢化社会の急速な進展に伴い、介護福祉用途に加え、より自由で安全・快適な移動支援の手段としてパーソナルモビリティの需要増大が見込まれています。
このような中、WHILLは、年齢や身体的な状態に依らず、誰もが乗ってみたいと思える、モビリティ(移動手段)を実現したい、という企業理念のもと、新しいパーソナルモビリティの開発、市場創造に取り組んでいます。
NSKはWHILLの企業方針に賛同し、資本提携によってWHILLを支援することにしました。本提携により、NSKの要素部品技術やメカトロ技術と、WHILLのモビリティ開発技術を融合し、パーソナルモビリティの創出と普及に向けて、連携を図っていきます。その第一歩として、NSKはWHILLのパーソナルモビリティの特長である、軽快な動きを支えるオムニホイールに信頼性が高く、スムーズに回転する軸受(ベアリング)を提供していくと共に、ユーザーにとってより便利で魅力的な機能を、連携して実現していきます。

本提携は、MOTION & CONTROL™を通じ、円滑で安全な社会への貢献を目指すNSKと、「すべての人の移動を楽しく、スマートに」をミッションに、デザイン・走破性に優れたパーソナルモビリティを展開するWHILLが、新しいパーソナルモビリティの創出とさらなる普及に向けて合意し、実現したものです。