Press Release

欧州の工作機械展示会「EMO Hannover 2019」に出展

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 内山 俊弘、以下NSK)は、2019年9月16日(月)~9月21日(土)にドイツのハノーバー国際見本市会場で開催される世界最大規模の工作機械展示会「EMO Hannover 2019」に出展します。

工作機械業界においても世界有数の部品メーカーであるNSKは、モノづくりをリードするドイツ及び欧州の工作機械メーカーの期待にお応えする最適な製品や技術を提供しています。

今回、「MORE THAN PRECISION」を出展テーマに、NSKは設備の高効率化、安定稼動、高精度加工に貢献する最新の製品や技術を紹介します。NSKは最新の技術や製品で、ソリューションを提供し、モノづくり革命に貢献していきます。

ブースイメージ
ブースイメージ

主な出展品

(1) 高精度・長寿命ボールねじ

高精度・長寿命ボールねじ
  • NSK独自の表面改質技術により低速、小ストロークの繰返しで発生しやすい摩耗を低減し、精度寿命を向上しました。
  • 機械のメンテナンスサイクルを延長し、安定したパフォーマンスを実現します。
    ⇒工作機械の加工能力向上と省力化に貢献します。

(2) 新開発保持器SURSAVE™採用工作機械主軸用アンギュラ玉軸受

新開発保持器SURSAVE採用工作機械主軸用アンギュラ玉軸受
  • 高速回転時のNRRO(回転非同期振れ)を約50%低減しました。
  • 従来軸受に対し、トルクが 20% 低下し、低発熱・省エネに貢献します。
  • dmn 300万の高速回転を実現しました。
    ⇒工作機械の加工能力と環境性能の向上に貢献します。

出展概要

展示会名 EMO Hannover 2019
日程 2019年9月16日(月)~21日(土)
会場 ハノーバー国際見本市会場
NSK ブース No. 7ホール, No, B34
公式ウェブサイト https://www.emo-hannover.de/home New Window

NSKについて

NSKは、1916 年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100 年にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960 年代初頭から海外に進出し、現在では 30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第 3 位、また電動パワーステアリング、ボールねじなどにおいても世界をリードしています。

企業理念として、MOTION & CONTROL™ を通じて円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざすとともに、グローバルな活動によって、国を越えた人と人の結びつきを強めることを掲げています。2026 年に向けて NSKビジョン 2026「あたらしい動きをつくる。」を掲げ、世の中の期待に応える価値を協創し、社会への貢献と企業の発展の両立を目指していきます。