日本精工株式会社(以下、NSK)は、金型加工などを行う高精度な工作機械向けに、加工面品位向上に貢献するボールねじを開発しました。NSKは本製品を通じて、工作機械の加工面品位向上による磨き作業の廃止や短縮、さらには動摩擦トルク低減による省エネルギー化に貢献します。
本製品は2022年11月8日(火)~11月13日(日)に開催される「JIMTOF2022 第31回日本国際工作機械見本市」に出展します。2023年4月に受注開始を予定、以降グローバルに本技術を展開します。NSKは本技術を適用した製品の売上として、2024年に1億円を目指します。
【ボールバー測定】
工作機械の運動精度を評価するために用いられる測定方法
新製品開発の背景
近年、5軸加工機等に代表される工作機械は高精度化、金型加工面の高品位化を目指しており、そこで使用されるボールねじには、高品位化に貢献するため、運動精度のさらなる向上が求められています。一方、ボールねじが運動方向を反転する際には、その摩擦特性が急激に変化することで、「象限突起」と呼ばれる突起状の運動誤差が2山(2ヶ所)発生し、これが加工面に筋状の跡を残し、面品位の低下に繋がります。そのため、象限突起に関する数多くの研究が行われており、1山目に対しては工作機械の数値制御(NC)による制御システムにより、補正可能となっています。しかしながら、2山目は1山目に比べて様々な要因が複合的に影響することで、十分な補正が行うことが困難であり、この課題解決が期待されていました。
新製品の特長
新製品による効果
- 本製品を工作機械の数値制御(NC)による補正装置と組み合わせることで、加工面品位の向上が可能になります。
- 2山目に対する補正が不要となることで、工作機械の調整(パラメータなど)が容易となります。
- 加工面品位の向上により、これまで必要だった磨き工程が不要となり、リードタイム短縮やエネルギー削減を実現します。
- 動摩擦トルクの低減により、工作機械の省エネルギー化に貢献します。
対応仕様
- 軸径:φ25~φ63[mm]
- リード:5~30[mm]
- 予圧方式:オフセット予圧(Z予圧)、ダブルナット予圧(D予圧)、ばね式ダブルナット予圧(J予圧)
NSKについて
NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では31ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、また電動パワーステアリング、ボールねじなどにおいても世界をリードしています。
企業理念として、MOTION & CONTROL™を通じて円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざすとともに、グローバルな活動によって、国を越えた人と人の結びつきを強めることを掲げています。2026年に向けてNSKビジョン2026「あたらしい動きをつくる。」を策定、世の中の期待に応える価値を協創し、社会への貢献と企業の発展の両立を目指していきます。