日本精工株式会社(以下、NSK)のグループ会社であるNSKマイクロプレシジョン株式会社(本社:東京都千代田区、代表者:代表取締役社長 石井俊和、以下ISC)は、スムーズに回転する精密ベアリングを搭載したスキルトイ *1 「Spin-X」の企画、設計、開発に参画しました。ISCはこれまでもヨーヨー、コマ、ハンドスピナー、ジャイロなど回転を通じて身近に科学の面白さが体験可能な玩具を世に送り出してきましたが、「Spin-X」は一つでそれらの遊びができる世界初の4 in1の玩具です。
本製品は、2022年4月4日のヨーヨーの日に、クラウドファンディングサイト「Kickstarter」 *2 で初公開され、2022年夏頃の一般販売を予定しています。
ISCではベアリングを使った玩具を通じて、新しい価値を創造するとともに、児童をはじめとした幅広い層に「科学の不思議」を伝えていきます。
*1:スキルトイ:ヨーヨーやコマの様に遊ぶのに技術を要する玩具のこと
*2:「Kickstarter」は SpinX 4 in 1 -Yoyo & Fusion of Spinning toy in the pocket よりご覧いただけます。
「Spin-X」の イメージ映像 をご覧下さい。