歯車装置(ギアボックス)

歯車装置機は非常に幅広い産業分野に使用されています。歯車装置を使用することによって、小さな回転力(トルク)を大きな回転力に増幅させることや、ゆっくりとした回転を速い回転に変えることができます。例えば、風力発電の心臓部とも言える増速ユニット、自動車の変速装置(トランスミッション)、そして観覧車の減速機など、動力の伝達装置である歯車装置は多くの産業にとって必要不可欠なものです。NSKはそんな歯車装置にとって最重要要素である「回転」を支えるベアリング(軸受)を供給することによって、世界をも支えています。
万一、歯車装置が破損すると多大な影響を及ぼすことになり、軸受には非常に高い信頼性が求められます。NSKは最適設計の追及と製造品質の向上はもちろんのこと、メンテナンスコスト低減のために長寿命、高負荷容量、高信頼性の各種軸受を供給しています。
今後もNSKの総合力を結集し、環境問題を視野に入れ、更なる滑らかさ、もっと長く愛される歯車装置用軸受を次世代に向けて開発していきます。