鉄道

NSKは、高性能、高信頼性かつ長期メンテナンスフリーを実現する各種鉄道車両用軸受(車軸用、駆動装置用、主電動機用)を開発・提供し、「安全・確実に速く目的地に到達する」という鉄道の使命を支えています。
新幹線用としては、開業当初の0系から最新型の車両の全てにおいて採用実績があり、車軸用軸受としては油浴潤滑タイプ及びグリース密封タイプを供給しています。
過酷な振動下で稼働する駆動装置には、つば面の耐焼付き性向上仕様とともに、軟窒化処理を施した高強度保持器を備えたNSK独自の高信頼性円すいころ軸受が長年にわたり採用されています。近年では、高速運転での信頼性を更に高める、やまば歯車を採用した駆動装置のために専用設計された、つば付円筒ころ軸受も採用されています。
さらに主電動機用軸受では、グリース補給性能に優れた専用保持器を開発し、メンテナンス周期延伸の要求に貢献しています。メンテナンス上の課題であった電食による損傷に対しては、セラミック絶縁軸受及び樹脂絶縁軸受でのソリューションを提供しています。
なお、NSKは米国のAAR(Association of American Railroad)承認を継続取得すると共に、2018年には鉄道分野のビジネスマネジメントシステムであるISO/TS22163(旧IRIS)認証を取得しました。