6. 転がり軸受の精度
転がり軸受の精度は、寸法精度と回転精度に分類し、ISO/JIS/DIN/ANSI/ABMA等で規格化されています。
転がり軸受の精度

転がり軸受の主要寸法についての許容差および許容値、並びに回転精度はJIS B 1514、ISO 492(ラジアル軸受)、ISO 199(スラスト軸受)に規定されています。
転がり軸受の精度等級
一般用途向けの多くは、JIS 0級(ISO Normal class)で十分です。
5級以上の構成高精度品は、工作機械主軸、計器その他の精密機器類および、航空機などの高速用途に用います。