2.1 深溝玉軸受
世界で使用されている転がり軸受の約70%と言われている玉軸受。その代表が深溝玉軸受です。多様な密封構造(シール・シールド)も有しています。
深溝玉軸受の特徴
- 最も代表的な転がり軸受であり、その用途は広いです。
- 保持器は、主に、鋼板の打抜き保持器または樹脂保持器が使用されています。
- ラジアル/アキシアル荷重を負荷できます。
- 点接触であるため、線接触のころ軸受より、低トルクであり、高速回転に適しています(低騒音、低振動)。
- 内輪と外輪の軌道の溝(軌道面形状)は玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧断面をなしています。


点接触

線接触

深溝玉軸受のシール・シールドの種類
内部への異物侵入や封入されている潤滑剤の漏れを抑制するため、シールまたはシールドが装着されている転がり軸受を密封軸受と呼びます。その軸受が玉軸受であれば密封玉軸受、ころ軸受であれば密封ころ軸受と区分することもあります。

密封玉軸受の特徴
密封玉軸受(密封ころ軸受)には、密封部品として、金属板のシールドタイプ、ゴムシール先端(シールリップ)が接触するタイプ・接触しないタイプに大別されます。
◎:優 > ◯:良 > △:可 > ×:不適