PAターム(ポジショニングアクチュエータ専用ソフトウェア)ダウンロード

PAタームのダウンロードについて

ポジショニングアクチュエータにご使用いただけるパソコン用プログラム作成、編集ソフトウェアです。

本ソフトは只今、無料でご提供いたしております。
ご使用条件をご承諾いただいたうえで、以下のソフトウェア及び取扱説明書をダウンロードすることができます。

 

カテゴリ名称形式ファイルサイズ 
ソフトウェアPAターム (Version 1.00)ZIP558KB 

 

カテゴリ名称形式ファイルサイズ 
取扱説明書取扱説明書(ソフトウェア編)PDF1,792KB 
取扱説明書(SCXY10002)について

本ソフトウェアの取扱説明書はアドビシステムズ社のAdobe Acrobatを利用して作成してあります。
初めてご使用いただく場合には、別途Adobe Reader をインストールしてください。 Adobe Reader はアドビシステムズ社のホームページからダウンロードいただけます。

取扱説明書はNSKホームページよりダウンロードし、Adobe Reader を利用して取扱説明書(PDFファイル)を参照してください。
なお、Adobe Readerに関する最新の情報等は、アドビシステムズ社のホームページ (http://www.adobe.co.jp/)を参照してください。

Adobe, Acrobat, およびAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。

 
PAターム動作環境
CPUPentiumIIIクラス、600MHz (推奨:Pentium4 1GHz以上)
メモリ256MB (推奨:512MB以上)
HDD100MB以上の空き領域が必要 (推奨:1GB以上の空き容量)
ディスプレイ1,024×768 ドット以上
OSWindows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32bit、64bit版両対応)
(Windows 2000 Professional および Windows XP上にてPAタームを動作させるには、Microsoft .NET Framework ver.2.0以上が必要です)
通信ケーブル

別途、通信ケーブルが必要です。
製品同梱付属通信ケーブル(バラ線)
オプション通信ケーブル:XY-E4020-RS


NSKプログラムのご使用条件 (License Agreement)

「プログラム」は、日本精工株式会社(以下「NSK」という)が著作権を持ち、使用を許諾するものであり、売買の対象とされるものではありません。NSKは、このご使用条件のもとで、お客様に対して「プログラム」の、ダウンロードした地点に属する国の中での使用権を許諾します(以下、NSKおよびお客様との「使用契約」という)。NSKは、お客様が期待する効果を得るための、「プログラム」のインストール、使用および使用結果については、何ら責任を負わないものとします。

1. 使用権

「プログラム」の使用

お客様は、「プログラム」をダウンロードして、(1)一ダウンロードごとに一台の機械でのみ「プログラム」 を使用することができ、また(2)「プログラム」を第三者に移転することができます。

「プログラム」を第三者に移転する場合は、「プログラム」とともに、この「NSKプログラムのご使用条件」を移転する必要があります。「プログラム」を移転する第三者が「NSKプログラムのご使用条件」に合意することを条件に、お客様は「プログラム」をこの第三者に移転できます。この第三者が使用を開始することで合意されたこととします。この移転に伴いお客様の使用権は終了します。

お客様は、(1)このご使用条件に明記されている以外の方法で「プログラム」を使用もしくは移転すること、(2)「プログラム」を電子メール等で送信すること、(3)「プログラム」を複製、変更、結合もしくは配布すること、(4)「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングもしくは翻案すること、または(5)「プログラム」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。

2. 著作権

本ソフト等の著作権は、理由の如何に拘わらずNSKに帰属します。

3. 保証

この「プログラム」は、特定物として現存するままの状態で提供され、保証は何ら適用されません。
アップグレード等のプログラム・サービスは一切提供されません。
以上は、「プログラム」についての保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任・商品性の保証及び特定目的適合性を含むすべての明示または暗黙の保証責任に代わるものとします。

4. 責任の制限

NSKは、予見したか否かおよび予見し得たかにかかわらず、逸失利益、間接的損害及びその他の拡大損害ならびに特別な事由から生じた損害については責任を負いません。
NSKは、いかなる第三者からの損害賠償請求に基づく損害については責任を負いません。以上の責任の制限は、NSKに「プログラム」を提供した「プログラム」開発者に対する損害賠償請求にも適用されるものとします。

5. その他

お客様は、NSKに通知することなく、いつでもこの使用契約を解約できます。この場合、お客様の「プログラム」に対する使用権も消滅します。
お客様がこの使用条件に違反した場合には、NSKはこの使用契約を解約することができます。この場合、お客様の「プログラム」に対する使用権も消滅し、お客様は「プログラム」およびすべての複製物を破毀または使用不可能な状態にするものとします。

PAタームのダウンロード

下記ファイルを、ご使用になるパソコンにダウンロードして、インストールを行います。インストール手順は、取扱説明書を参照してください。

 

カテゴリ名称形式ファイル
サイズ
ソフトウェアPAターム (Version 1.00)ZIP558KB

 

カテゴリ名称形式ファイル
サイズ
取扱説明書取扱説明書 (ソフトウェア編)PDF1,792KB