精機製品・産業レポート:高速ビルトインモータスピンドルシリーズ

NSKのマシニングセンタ用高機能ビルトインモータスピンドルは、NSKが誇る「軸受技術」「潤滑技術」「設計技術」を結集し、高速主軸の常識を覆す、重切削能力・超低騒音・低環境負荷を実現しています。
グリース潤滑で省エネ・静音化を徹底的に追求した世界最高水準の#40クラスビルトインモータスピンドルシリーズです。
1. 低騒音・低振動
グリース補給潤滑のためオイルエア潤滑で発生する風切音がありません。さらにギヤやカップリングのないビルトインモータ方式を採用し、高速ビルトインモータ主軸用バランス技術により、 低騒音・低振動を実現しています。
2. 低環境負荷
軸受潤滑用のエア及びオイル消費がない上に、加工物への大量の滴下、大気中へのオイル飛散がありません。そのため、省エネ・作業環境の向上に貢献しています。
3. 多彩なバリエーション、オールインワン
- グリース補給潤滑システム「ファインルーブⅡ」を採用することで、高速域でのグリース潤滑スピンドルを実現しました。
- 軸受・モータ・工具クランプ部品など充実の要素機器をオールインワンにユニット化したことにより、生産リードタイムの削減、メンテナンスコスト抑制を図ることができます。
- 標準タイプの中でも S/Lタイプ グリース補給/封入 BT40/HSK-A63など豊富な種類を揃えています。さらにスルークーラント仕様、フラッドクーラント対応などオプションも充実したスピンドルシリーズです。