精機製品・産業レポート:XYモジュール Rシリーズ クリーン仕様
半導体製造装置やCDなどの記録メディアなど高清浄度を要求される機械設備や食品加工機械や医療器械など衛生環境上油を嫌う装置において、XYモジュール内部のボールねじや直動案内軸受のグリースが飛び散り、製品に付着して品質を損なうことがあります。このような機械装置においてはグリースなどが周囲の環境を汚してしまわないことが求められています。
1. シールベルトの採用により少ない吸引エアでクラス10を実現
発塵を防ぐ方法として発塵物を吸引して外部に放出しないなどの方法が取られますが下図のような独自の循環式シールベルトを用いることによりシールベルトがない場合に比べて少ない吸引量でグリースの発塵を低減し、クラス10を実現しています。
下図は、シールベルトの構造を示したものです。
詳細はこちらへ クリーンハンドリング技術

2. 潤滑ユニット「NSK K1™」の採用により長期のメンテナンスフリー化が可能
XYモジュールにおいては「NSK K1™」装着型ボールねじ、直動案内軸受を採用することにより潤滑材の供給が簡単にできないような機械設備環境において、長期間の潤滑性能を維持します。
詳細はこちらへ 「固形油」の開発とNSKリニアガイドへの応用
詳細はこちらへ NSKリニアガイド用「NSK K1シール」の開発