ABOUT NSK
BUSINESS & JOB
WORK & CAREER
ENVIRONMENT
RECRUIT
WORK & CAREER
NSKの技術や企業力で、どんな世界にできるのか、どんな未来を創れるのか、社員の思いを聞きました。
世界中にベアリングメーカーがあるが、NSKは常に最先端の技術に対応してきたNSKのコア技術や知見がよりコンパクトな機械設計を実現し、機械の小型化を可能にすることができると考えます。
世界中で稼働する機械設備に対し、Motion & Controlの安定をもたらすことで、予定外の稼働効率の低下や停止などを回避することができるようになると思います。
バーチャルな世界がどれだけ発達しても、リアルなモノ(機械、モビリティ)が無くなることは決してなく、モノの動きのスムーズさや精度はさらに高度なものが要求されると思います。その中で、NSKの持つ技術はリアルなモノの動きを支え続けることができると確信しています。
様々なものがソフトウェアによって制御され、動かされていくトレンドは今後止まらないと考えています。しかし、どんなに優秀なソフトウェアが開発されたとしても、そもそもモノが優秀でなければ、それはただの文字の羅列にすぎません。モノが正確に、精度よく、再現性良く、信頼性高く動くことがより求められるとき、NSKは従来から得意としている技術で貢献できると感じます。
企業の特性上NSKが表に立つことはあまりないかもしれませんが、ベアリングのように様々なところに使用できる製品は、現在、変革のネックとなっている部分の解決に役立つのではないかと思います。それによって、経済の地盤を支えるような新しい動き(社会構造の変革)を起こすことができるのではないかと思います。
低摩擦化によるエネルギーロスの削減で、発展途上国のようなエネルギー生産量が低い国でも十分な動力を得られるようになると思います。それによって発展途上国の都市化が進み、世界中どの国でも豊かな暮らしができるようになるのではないかと考えています。
機械の限界はベアリングの性能や精度で決まる場合があります。NSKの技術力により、その限界を超えてあらゆる分野のエンジニアが想い描いた新たな製品を生み出す可能性があるのではないかと思っています。
NSKは、持続可能な社会の発展への貢献、地球環境の保全を掲げており、様々な社会的課題を解決するソリューションを提供することによって地球環境を守っていけると思います。会社に求められる価値や役割はどんどん変わっていますが、一企業として単に利益だけを追求するのではなく、社として果たす役割やあるべき姿を常に考え、社会に役立つ会社であるべきだと思います。
NSKの製品によって摩擦を減らすことで、物理的なノイズはもちろん、人々の不満というノイズも取り払える可能性があります。
熱損失、廃棄物、騒音などによる外界への影響を0に近づけることで、自然と人工物とが共存できると考えています。
将来的に、すべてのベアリングや周辺機器が監視できるようになり、故障する前にメンテナンスされるような世界になっていくと考えています。そんな未来にNSKが貢献できると思います。
NSKの製品は自動車から産業機器等、中々気づきにくいが普段の生活に無くてはならないものであり、生活を豊かにしていることは間違いありません。NSKの製品が使われているあらゆる製品やサービスによって、当たり前の暮らしが守られていると感じます。
NSKという企業や社員一人ひとりが新商品開発にチャレンジする姿勢を社会に示し、それを見た子どもたちの考え方に影響を与えられる未来を築きたいです。
NSKは、使う人のことを考え、使いやすい製品を提供する技術があると考えています。その結果、より便利で豊かな生活に繋がっていると思います。またNSK製品はCO2削減に貢献でき、地球にもやさしい企業を目指しているためこの言葉を選びました。