Press Release

工作機械の円運動における象限突起をボールねじの摩擦安定化により低減する技術を開発

日本精工株式会社(以下、NSK)は、ボールねじの運動方向反転時の摩擦を安定化させることで、「工作機械の円運動における象限突起*1を低減するボールねじ技術」を開発しました。本技術は、ボールねじでは世界初の技術となります。2020年11月16日(月)~11月27日(金)に開催される「JIMTOF2020 Online第30回日本国際工作機械見本市」に本新技術を出展します。NSKは本ボールねじの新技術を適用した、新製品の市場投入を2021年に予定しています。

*1:象限突起:直行2軸による円運動において、ボールねじの運動方向が反転する際の摩擦によって運動誤差が生じ、この誤差を象限突起と呼ぶ。

NSKのボールねじ

開発の背景

近年、5軸加工機等に代表される工作機械は高精度化、金型加工面の高品位化を目指しており、送り性能のさらなる向上が求められています。なかでも、ボールねじ運動方向反転時の摩擦変動に起因する「象限突起」と呼ばれる運動誤差は、加工面に筋状の跡を残し、面品位の低下に繋がります。このため、象限突起に関する数多くの研究が行われており、数値制御(NC)による補正機能で対処がなされています。しかし、ボールねじの運動方向反転時の摩擦変動は予測が難しく、完全には補正しきれないため、根本的な対策が求められていました。

新技術の特長

ボールねじの運動方向反転時の摩擦変動を低減
NSKが独自に開発した摩擦制御技術と高精度評価技術によって、ボールねじ固有の運動方向反転時の摩擦変動を大幅に低減しました。

新技術の効果

工作機械の送り性能向上、環境対応に貢献
象限突起と呼ばれる工作機械の円運動における運動誤差が減少し、加工面の高品位化が可能になります。仕上げ工程の短縮により、工作機械の省エネルギー化と生産性向上に貢献します。

用途

精密な位置決めが求められる工作機械。高い精度を求められる金型や部品を加工するマシニングセンタやワイヤカット放電加工機などに最適です。

用途説明
用途説明
用途説明

NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、また電動パワーステアリング、ボールねじなどにおいても世界をリードしています。

企業理念として、MOTION & CONTROL™を通じて円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざすとともに、グローバルな活動によって、国を越えた人と人の結びつきを強めることを掲げています。2026年に向けてNSKビジョン2026「あたらしい動きをつくる。」を掲げ、世の中の期待に応える価値を協創し、社会への貢献と企業の発展の両立を目指していきます。