Press Release

世界的な技術計算ソフトウェアでNSKの転がり軸受の選定が可能に

~世界中の機械設計者の軸受選定の利便性を向上~

  • 世界中で使用されている技術計算ソフトウェアでNSKの転がり軸受の選定が可能に
  • ソフトウェアを利用する技術者のタイムパフォーマンスを向上

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK)は、機械設計者向けの技術計算ソフトウェアKISSsoft®とMESYSへのデータ提供を開始します。今後、より多くのお客様がNSKの軸受を簡単・スピーディに解析することができ、軸受選定の時間を短縮することができます。

KISSsoft<sup>®</sup> とMESYSのソフトウェアで解析する風力発電機用ギヤボックスの例

NSKは、30ヶ国以上に支社や販売代理店を展開し、さらには電子商取引を通じて、世界中で転がり軸受を販売しています。今回、機械設計者からのご要望にお応えして、世界中で使用されているKISSsoft®社とMESYS社の技術計算ソフトウェアに、NSK転がり軸受が2023年の今春からラインアップされました。両社の技術計算ソフトウェアでNSKの転がり軸受が選定できることで、グローバルでの利便性を高め、お客様の満足度を向上させます。

提供されたデータは、更新により最新の技術計算が可能です。また、今回提供するデータは、深溝玉軸受、アンギュラ玉軸受、円筒ころ軸受、円すいころ軸受、自動調心ころ軸受の5品種ですが、今後は、他の品種の転がり軸受のデータも提供していきます。

KISSsoft AG - A Gleason Companyについて

歯車及びトランスミッションなどの機械要素部品の設計支援ソフトの開発を行っており、アジア、南北アメリカ、ヨーロッパなど世界60ヶ国以上のユーザーに利用されています。

詳細は、 KISSsoft社 New Window を参照ください。

MESYS AGについて

転がり軸受、ボールねじ、シャフト、歯車などの機械要素部品の設計支援ソフトの開発を行っており、ヨーロッパを中心に北米、アジアなど世界30ヶ国のユーザーに利用されています。

詳細はMESYS社 機械設計者のためのMESYS設計計算ソフトウエア New Window を参照ください。

NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では30ヶ国以上に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、また電動パワーステアリング、ボールねじなどにおいても世界をリードしています。

企業理念として、MOTION & CONTROL™を通じて円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざすとともに、グローバルな活動によって、国を越えた人と人の結びつきを強めることを掲げています。2026年に向けてNSKビジョン2026「あたらしい動きをつくる。」を掲げ、世の中の期待に応える価値を協創し、社会への貢献と企業の発展の両立を目指していきます。