ポンプ & コンプレッサー

ポンプは石油化学、製紙、灌漑、食品など世界中のあらゆる産業で使用されています。また、コンプレッサーも工場設備、建設土木工事の空気源、家庭・業務用エアコン、冷蔵庫、冷凍倉庫などさまざまな用途に幅広く使用されています。このように、産業において必要不可欠な存在であるポンプ & コンプレッサー。NSKはこれらの装置にとって最重要要素となる「回転」部分にベアリングを供給し、本装置を通してあらゆる産業分野をも支えています。
ポンプ & コンプレッサーには、環境に配慮していることや、高い信頼性、省エネルギー、省メンテナンスコストが求められます。NSKは最適設計の追及と製造品質の向上はもちろんのこと、環境にも配慮し、省エネルギーでメンテナンスコスト低減に役立つ長寿命、高負荷容量、高信頼性の各種軸受を供給しています。
NSKは今後も総合力を結集し、環境問題を視野に入れ、更なる省エネルギーを目指します。また、さらに長く愛されるポンプ & コンプレッサー用軸受を次世代に向けて開発していきます。